Ir a todas las informaciones de prensa

Los cables de carga AC han recibido el premio iF Design Award 2019

05.03.2019

Los cables de carga AC de Phoenix Contact han recibido el premio iF Design Award  

Los cables de carga AC de Phoenix Contact han recibido el premio iF Design Award

Por segunda vez, se ha concedido un reconocido premio al diseño a la nueva generación de cables de carga AC de Phoenix Contact: tras el German Design Award de 2019 concedido en octubre de 2018, ahora le ha llegado el turno al iF Design Award.

Los cables de carga para vehículos eléctricos y postes de carga han sido galardonados en la disciplina de productos y la categoría de automóviles/vehículos. El iF Design Award lo concede cada año la institución de diseño independiente más antigua del mundo, iF International Forum Design GmbH de Hannover.

Durante el desarrollo de la nueva línea de productos de cables de carga AC en colaboración con el licenciado en diseño Stephan Gahlow de Hamburgo, el foco se puso en lograr un diseño ergonómico y atractivo, unas formas modernas con un aspecto estético bicolor, así como materiales robustos y de alta calidad. Con estas propiedades destacadas, los cables de carga AC lograron convencer al jurado formado por 67 expertos internacionales. El número de candidatos era elevado: el jurado debía conceder el galardón a uno de los 6375 candidatos de 52 países.

Desde hace 66 años, el iF Design Award es un premio reconocido en todo el mundo que se concede al mejor diseño. La marca iF se ha consolidado a escala internacional como símbolo de los servicios de diseño excepcionales. El iF Design Award es uno de los premios al diseño más importantes del mundo. Otorga premios a los servicios de diseño de todas las disciplinas: diseño de producto, embalaje, comunicación y servicio/UX, arquitectura y arquitectura interior y concepto profesional. Todos los productos premiados se presentan en la iF World Design Guide, se publican en la aplicación de iF design y se presentan en la iF design exhibition que se celebra en Hamburgo.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio