Ir a todas las informaciones de prensa

Phoenix Contact amplía su red internacional EduNet

15.02.2017

EduNet

La red internacional de escuelas superiores universitarias EduNet (International Education Network), se amplía con la incorporación de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Esta red, que en España cuenta entre sus miembros con  la Universidad de Oviedo y la Universidad de Alcalá, está integrada por más de 100 centros educativos universitarios en el ámbito internacional.

Gracias a este acuerdo, la UPV ha creado un aula dotada con dispositivos de Phoenix Contact, en la que impartirá formación de postgrado en tecnologías PC Worx y PROFINET, Ethernet y Wireless y cuya inauguración ha tenido lugar el miércoles 15 de febrero.

EduNet permite a las escuelas superiores asociadas integrar en la enseñanza los conocimientos actuales de los fabricantes y los usuarios de la tecnología de la automatización, contribuyendo a facilitar la transición al mundo laboral de los titulados, a través de la formación específica.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636