Til alle pressemeddelelser

Strømindikatorklemmer med Push-in tilslutning

05.09.2017

Strømindikatorklemme med Push-in tilslutning  

Entydig registrering af driftstilstande med strømindikatorklemmer

Fejl eller ledningsafbrydelser kan registreres entydigt i driftstilstand med de nye strømindikatorklemmer PTTB 2,5-ILA 100 fra Phoenix Contact.

Den aktuelle spænding vurderes ved en Z-diode i spærreretning og vises via LED. Diagrampåtrykket sikrer en entydig identifikation og minimeret fejlfortrådning. Strømindikatorklemmerne med Push-in tilslutning udmærker sig, ud over CLIPLINE complete-systemets systemkendetegn, ved at have enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj. På grund af deres kompakte konstruktion er de pladsbesparende. Mærkningen af alle tilslutningspunkter giver god overskuelighed. Desuden fås der etageklemmer med samme kontur (PTTB 2,5-2BE) til indlodning af komponenter.