Til alle pressemeddelelser

Udvidelsesmodul til IFS-egnede apparater

02.05.2016

Digitalt udvidelsesmodul  

Udvidelsesmodul med ekstra digitale ind-/udgange

Det nye digitale udvidelsesmodul EM-D-8/4-24DC-IFS muliggør bearbejdning af flere fieldsignaler i komplekse applikationer med Interface System (IFS) ved at stille ekstra ind- og udgange til rådighed.

Apparatet har otte digitale indgange og fire digitale udgange. Med henblik på kommunikation med andre IFS-egnede enheder som f.eks. hybride motorstartere og motorstyringer tilsluttes udvidelsesmodulet på en bus som slave til den tilhørende Gateway. Det lykkes hurtigt og nemt vha. DIN-skinne busforbinderen. PC-softwaren IFS-CONF bruges til apparatparametreringen. Ud over tildeling af procesdata er der i softwaren også en statusvisning for ind- og udgange.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11