Til alle pressemeddelelser

Højkompakt styring og kobling

07.04.2014

Logik-relæsystemet PLC logic  

Kobling og styring af I/O-signaler med ét enkelt kompakt system

Det nye programmerbare logik-relæsystem PLC logic fra Phoenix Contact er særligt egnet til mindre automatiseringsopgaver.

PLC logic kombinerer fordelene fra etableret relæteknik og logikfunktioner i én enkelt enhed. Den modulære konstruktion med stikbart relæ muliggør fleksibel bestykning, alt efter koblingskrav. Da de stikbare koblingselementer hurtigt kan udskiftes ved et serviceftersyn, opnås der en høj grad af maskin- og anlægsrådighedstid. Systemet består af logikmodulerne, relæsystemet PLC-INTERFACE og programmeringssoftwaren Logic+. Ved idriftsættelsen tilsluttes logikmodulerne til otte relæmoduler. Til mere komplekse opgaver kan basismodulet suppleres med maks. to udvidelsesmoduler.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer