Til alle pressemeddelelser

Universelle relæer med bipolaritet

11.04.2016

Universelt relæ  

Universelt anvendelige industrirelæer med bipolaritet

Produktfamilien med industri-relæsystemer fra Phoenix Contact udvides nu med nye relæer med bipolaritet.

De er blandt andet egnet til minuskoblende anvendelser. Derudover kan de anvendes universelt og kompatibelt med relæsoklerne fra relæserien RIFLINE complete og standardserien PR. Enkeltrelæerne fås i forskellige udførelser med to- eller fireskiftekontakter. De adskiller sig med hensyn til indgangsspænding, grænsestrøm og omgivelsestemperatur og er særligt omkostningseffektive, da de ikke har en visnings- og indgangskobling. Som kontaktmateriale anvendes sølv-nikkel, som ud over en høj erosionsmodstand har en lav forsvejsningstendens. Med den mekaniske koblingsstedvisning kan koblingstilstande hurtig registreres af brugeren. Til funktionel udvidelse med LED'er eller indgangskoblinger fås indstiksmoduler.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11