Til alle pressemeddelelser

Termoprintere til mobil anvendelse på stedet

03.05.2016

Mobil termoprinter  

THERMOMARK PRIME egner sig både til stationær drift og mobil anvendelse på stedet.

Den mobile termoprinter THERMOMARK PRIME mærker kort- og arkformater lige nøjagtig der, hvor de skal bruges.

Idet printsystemet er udstyret med et genopladeligt, højeffektivt batteri og en fuldt ud integreret mærkningssoftware er det ikke blot optimalt konstrueret til stationær brug, men også i særlig høj grad til mobil anvendelse. Printdata kan indtastes direkte via et multitouch-display. Desuden har du adgang til en grænseflade til overførsel af printprojekter. Med automatisk materialedetektion kontrolleres de anvendte komponenter og derved forebygges fejl ved printning. Farvebåndsskift udføres på mindre end 10 sekunder ved at følge ganske få trin.