Til alle pressemeddelelser

Direkte lasermærkning til krævende industriel opmærkning

20.06.2014

Direkte lasermærkning til krævende industriel opmærkning  

Direkte lasermærkning til krævende industriel opmærkning

Til det nye TOPMARK LASER printersystem fra Phoenix Contact leveres allerede mere end 400 mærkematerialer og dermed tilbydes den perfekte klemme-, leder-, kabel-, apparat- og systemopmærkning til enhver applikation.

Til det nye TOPMARK LASER printersystem fra Phoenix Contact leveres allerede mere end 400 mærkematerialer og dermed tilbydes den perfekte klemme-, leder-, kabel-, apparat- og systemopmærkning til enhver applikation.

Mærkningsmaterialerne af rustfrit stål (V4A), aluminium og kunststof mærkes direkte ved hjælp af en højeffekt ytterbium fiber laser. Da printningen sker direkte på materialet er der ikke behov for toner eller farvebånd. Mærkerne er ekstremt holdbare, selv under barske betingelser og miljømæssige påvirkninger. Laserprintersystemet kan desuden mærke og skære folier efter individuelle ønsker i samme arbejdsgang.

Printeren identificerer automatisk det anvendte materiale og øger dermed både hastigheden og effektiviteten i arbejdet. Integrationen i planlægnings- og opmærkningssoftwaren Clip Project gør printeren til det hurtigste lasermærkningssystem i sin klasse. Betjeningen er enkel og kræver i modsætning til andre laserprintere ikke særlig viden om laser eller andre tidskrævende tilpasninger af parametre.