Til alle pressemeddelelser

Sikkerhedsafbryder med IO-Link-teknik

26.09.2017

Sikkerhedsafbryder med IO-Link-grænseflade  

Sikkerhedsafbryder med IO-link-grænseflade: CBMC

I anlæg og maskiner er flere sikkerheds- og styringsenheder altid netforbundne med hinanden.

Driftstilstande samlet, visualiseret og styret i fjernstationer. Integrer de elektroniske sikkerhedsafbrydere CBMC via IO-link i processtyringen og -overvågningen som en helhed. Med de kompakte sikkerhedsafbrydere med flere kanaler bevarer du overblikket over dit anlæg. Med den integrerede IO-Link-grænseflade kan sikkerhedsafbryderen konfigureres, så den passer til anlægget. På den måde kan du bekvemt foretage alle nødvendige indstillinger på distancen. En adgangsspærre beskytter enheden mod ubeføjede indgreb eller manipuleringer på stedet. Desuden kan serviceintervaller gennemføres procesdatabaseret, og fejldiagnoser kan foretages på enheden også uden forsyningsspænding. Det øger anlæggets oppetid betydeligt.