Til alle pressemeddelelser

Stikmontageramme af kunststof til færdigkonfektionerede kontaktindsatse

12.09.2017

Stikmontageramme  

Stikmontageramme af kunststof til færdigkonfektionerede kontaktindsatse

Ved hjælp af de nye stikmontagerammer HC-CIF fra Phoenix Contact kan du nemt og sikkert montere færdigkonfektionerede kontaktindsatse direkte på bæreskinnen i styreskabet.

På den måde kan hele rangeringsrækker spares. Passende bæreskinner er NS 35 og NS 7,5. Rammerne af robust kunststof af høj kvalitet er stabile, ekstra lette og optager også kunststofstikhuse i typerækken B fra HEAVYCON EVO. Til alle størrelser fås en basisdel, som nemt kan indstilles til den ønskede størrelse. Det reducerer antallet af varianter. Aflåsningen mellem basis- og bærerelement sker via låsekrog. Det åbne kabelrum ved basisrammen forenkler montering af indsatsene. På bæreelementets skrå kabelindføring kan tilslutningsledningerne fastgøres og trækaflastes ved hjælp af kabelbinder.