Til alle pressemeddelelser

Færdigkonfektionerede til at opfylde ekstra høje krav

14.02.2017

19-splejsebokse til OM2- og OM4-fibre  

Straks splejseklare: færdigkonfektionerede 19"-splejsebokse til OM2- og OM4-fibre

Phoenix Contact kan nu levere nye 19"-splejsebokse til lyslederbaseret datakabling af styreskabe eller computercentre.

Splejseboksene til fiberklasserne OM2 og OM4 indbefatter en udtrækkelig skuffe på fronten med 12 eller 24 LC-dupleks-tilslutninger. De enkelte lysleder-pigtails, der føres ind i splejsekassetterne, er farvekodede for at gøre sammenkædningen til fronttilslutningerne lettere. Individuelle måleprotokoller angiver indskydnings- og returdæmpningen for hver pigtail, så de præmonterede bokse af robust stålblik er splejseklare med det samme.