Zur News-Übersicht

Neue Ventilsteckverbinder für Außenanwendungen

29.05.2015

Verbindungsleitung mit Deutsch-Steckverbinder  

Verbindungsleitung mit Deutsch-Steckverbinder

Noch mehr Auswahl: Fertige Verbindungsleitungen mit umspritzten Deutsch-Steckverbindern gibt es jetzt auch als 3-, 4- und 6-polige Variante. Die neuen Produkte sorgen für noch mehr Auswahl und Komfort bei der Verdrahtung von vorwiegend industriellen und landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen.

Deutsch-Steckverbinder werden häufig für den steckbaren Anschluss von elektronischen Einheiten im sogenannten Industrial Vehicle-Bereich, also bei Spezialfahrzeugen, genutzt. Fertig konfektionierte Verbindungsleitungen garantieren einen elektrisch fehlerfreien Anschluss. Durch die Umspritzung des Steckverbinders ergibt sich eine äußerst robuste Verbindung zwischen Kabel und Stecker, die hohe Auszugskräfte gewährleistet. Es wird die IP-Schutzart IP67 erreicht. Neben den bereits bekannten und bewährten 2-poligen Verbindungsleitungen mit Deutsch-Steckverbinder gibt es jetzt auch 3-, 4- und 6-polige Varianten.

Neben den Deutsch-Steckverbindern werden im Spezialfahrzeugbau auch klassische Ventilstecker Typ A und Superseal-Steckverbinder eingesetzt. Phoenix Contact bietet ein breites Spektrum an Verbindungsleitungen für diesen Anwendungsbereich an. Informieren Sie sich!


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: