Karrieretag 2016 bei Phoenix Contact in Blomberg

PHOENIX CONTACT-Karrieretag

Rückblick auf den letzten Karrieretag im Januar 2016.

Hier können Sie einen Blick auf den vergangenen Karrieretag 2016 werfen. Lassen Sie sich von den spannenden Eindrücken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und
den interessanten Begegnungen begeistern und inspirieren.

Die Bewerbungsfrist für 2016 ist leider abgelaufen. Aber der nächste Karrieretag 2017 kommt bestimmt. Wann? Wir informieren Sie frühzeitig.

Programm am Mittwoch, 20. Januar 2016

UhrzeitProgrammpunkt
bis 18:00 UhrAnkunft und Check-in im Burghotel Blomberg
19:00 UhrGet-together und Abendessen im Restaurant des Hotels

Programm am Donnerstag, 21. Januar 2016

UhrzeitProgrammpunkt
9:00 UhrBegrüßung
9:30 UhrPhoenix Contact stellt sich vor
10:00 UhrBlick hinter die Kulissen der Produktion
11:30 UhrGemeinsames Mittagessen
12:30 UhrVorstellung der Fachbereiche und Einführung in die Workshops
13:30 UhrWorkshops
16:30 UhrErgebnispräsentation
17:30 UhrReflexion des Tages
18:00 UhrNetworking
19:30 UhrIndividuelle Abreise oder Rückfahrt zum Hotel

Referenten des Karrieretags

Weitere Fragen zum Karrieretag bei Phoenix Contact

Es ist nie früh genug, um sich über Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen bei verschiedenen Arbeitgebern zu informieren. Beim Karrieretag von Phoenix Contact erhalten Sie Einblicke in die Welt der Elektrotechnik eines Weltmarktführers und knüpfen erste Kontakte mit Fach- und Führungskräften.

Dabei lernen Sie mögliche Berufsbilder aus nächster Nähe kennen und arbeiten an realen Aufgabenstellungen mit. Die Veranstaltung findet an einem der stärksten Hightech-Standorte in Europa statt: Ostwestfalen-Lippe.

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende und Absolventen, die mindestens ihr Grundstudium abgeschlossen haben. Insbesondere suchen wir folgende Fachrichtungen:

  • Elektrotechnik
  • Mechatronik
  • Maschinenbau
  • Physik
  • Logistik
  • Marketing
  • Produktionstechnik
  • Wirtschaftsingenieurwesen

Für alle fünf Workshops gibt es eine separate Ausschreibung. Diese finden Sie in unserer Stellenbörse. Um sich für einen oder mehrere Workshops zu bewerben, wählen Sie Ihren favorisierten Workshop aus und nutzen Sie das Karriereportal, um Ihre Unterlagen hochzuladen.

Wir benötigen lediglich ein kurzes Anschreiben, Ihren Lebenslauf sowie einen aktuellen Notenspiegel. Bevor Sie Ihre Unterlagen hochladen, ist eine Anmeldung im Karriereportal erforderlich. Im Vorfeld der Veranstaltung finden im November und Dezember 2015 Telefoninterviews zur Vorauswahl statt.

Durch die Teilnahme am Karrieretag entstehen Ihnen keine Kosten. Wir übernehmen die An- und Abreise mit der Bahn (2. Klasse) oder per Auto (max. 200 € Fahrtgeld) und sorgen für die Verpflegung vor Ort. Bei einer Anreise von mehr als 50 km übernehmen wir gern Ihre Übernachtungskosten im Burghotel Blomberg.

Nein, bei dem Karrieretag handelt es sich nicht um ein Assessment-Center. Im Vordergrund stehen das gegenseitige Kennenlernen und das Knüpfen von Kontakten. Sie erhalten durch die Veranstaltung einen exklusiven Einblick in die Welt der Elektrotechnik bei einem Weltmarktführer.

Insgesamt nehmen 30 ausgewählte Studierende und Absolventen an der Veranstaltung teil.

Jeder Workshop wird von einem Experten aus dem jeweiligen Fachbereich durchgeführt (siehe Rubrik Referenten). Unterstützt werden die Referenten vom Personalmanagement.

Für Fragen zur gesamten Veranstaltung steht Ihnen Julia Goltz unter Tel. +49 5235 3-43719 oder jgoltz@phoenixcontact.com zur Verfügung.

 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+ 49 52 35/3-4 37 19

Julia Goltz

Julia Goltz

Hochschulmarketing

Service

Arbeiten bei Phoenix Contact

Prof. Dr. Gunther Olesch zur Unternehmenskultur bei Phoenix Contact.

Referrer: