Kundenmagazin UPDATE

Phoenix Contact-Kundenmagazin UPDATE

Regelmäßig auf den Punkt gebracht

Aktuell, informativ, mit Blick über den Tellerrand hinaus: unser Kundenmagazin UPDATE.

UPDATE 03/2018

Phoenix Contact Kundenmagazin UPDATE 03/2018  

UPDATE 03/2018

Service ist das vorherrschende Thema der UPDATE Ausgabe 03/2018. Service macht den Unterschied - und er ist eine Haltung. Die beginnt beim aufmerksamen Lauschen, wenn es bei der Produktentwicklung um die Details geht. Was haben etwa breite Schultern mit der Position auf der Hutschiene zu tun? Wie schafft es Phoenix Contact, aus einem Massenprodukt eine Sonderlösung gegen den Funkenflug zu entwickeln? Wie wird Big Data auch für mittlere Unternehmen skalier- und bezahlbar? Das Ohr dicht am Kunden und die Bereitschaft für Sonderlösungen sind Kennzeichen für einen guten Service.

Wenn der Musterservice für Gerätebauer nicht nur kostenlos, sondern schnell und umkompliziert ins Haus kommt oder in der Klemmenfertigung auch Sonderlösungen rationell und schnell gefertigt werden, fühlt sich der Kunde bestens betreut. Schnelligkeit ist ein hohes Gut, wie ein Blick hinter die Kulissen der Phoenix Contact-eigenen Logistik zeigt.

Datensicherheit wird nicht nur durch Hardware, sondern auch durch intensive Beratung realisiert, wie die Bodyguards der Datenströme verraten. Warum hängen Arbeitsjacken vor dem Büro der Hotline für funktionale Sicherheit? Wie macht Phoenix Contact Bedienungsanleitungen lebendig? Und was haben wir mit der größten E-Tankstelle Deutschlands oder mit der Stadtgeschichte Amsterdams zu tun?

Das und noch mehr wird in der neuen Ausgabe der UPDATE verraten.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 52 35/3-4 17 13

Eva von der Weppen

Eva von der Weppen

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Weitere Informationen

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

Nutzen Sie unser Fachwissen

Von Grundlagen- bis zum Spezialistenwissen, praxisnah und bundesweit.

Seminare
Zum Seminarangebot

Informationen aus erster Hand

Abonnieren Sie die Phoenix Contact-Newsletter.

Newsletter
Zum Newsletterabo

Neuheiten 2018

Mehr als 120 kleine und große Innovationen.

Phoenix Contact-Neuheiten 2018
Zu den Neuheiten 2018
Referrer: http://feinbau.lue.de.phoenixcontact.com/scripts/lue_index.asp

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen