Zur News-Übersicht

Network Manager minimiert Konfigurationsaufwand

30.05.2017

Verpackung der Software Network Manager  

Der Network Manager – Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration

Mit dem Network Manager bieten wir Ihnen eine neue Software zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme der Phoenix Contact Managed Switches, Wireless-Komponenten und Security Appliances.

Der Einsatz von Managed Switches oder WLAN-Komponenten bedeutet immer auch Konfigurationsaufwand. Es müssen mindestens die IP-Parameter konfiguriert werden. Oft kommen aber weitere Funktionen wie Redundanz, Segmentierung durch VLANs oder bei WLAN-Komponenten die SSID hinzu. Um Ihnen den Umgang mit einer steigenden Anzahl an managebaren Geräten in einem Netzwerk zu erleichtern, sollte der Konfigurationsaufwand  minimiert werden. Hier hilft Ihnen der Network Manager, indem Netzwerkkomponenten über ein Tool überwacht, konfiguriert und aktuell gehalten werden können. Besonders das Überprüfen auf Aktualität vieler Komponenten ist ein hoher Aufwand. Dieser kann durch einen einfachen Rollout der Firmwaren auf ein Minimum reduziert werden.

Um auch den industriellen Ethernet-Protokollen EtherNet/IP und PROFINET gerecht zu werden, ist die IP-Vergabe via DHCP und DCP integriert. Somit kann der Network Manager auch in Ihrem Applikationsfeld eingesetzt werden, egal, ob Sie im Maschinenbau, Anlagenbau oder in der Prozesstechnik zu Hause sind.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00