Zur News-Übersicht

Bluetooth-Adapter für Datenaustausch mit mobilen Endgeräten

24.11.2015

Bluetooth-Adapter  

Komfortabler Datenaustausch mit neuem Bluetooth-Adapter

Der neue Bluetooth-Adapter von Phoenix Contact ermöglicht den Datenaustausch zwischen Interface-Produkten und mobilen Endgeräten.

Die kabellosen Verbindungen erhöhen dabei den Bedienkomfort bei Steuerungs- und Regelungsprozessen im industriellen Umfeld. Der Adapter ist als Zubehörteil für die Produkte MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic und die Interface System Gateways erhältlich. Je nach Gerätetyp wird er entweder über die µUSB- oder S-Port-Schnittstelle angeschlossen. Wenn ein PC oder Laptop zum Konfigurieren eingesetzt wird, sollte außerdem der beiliegende PC-Adapter für eine fehlerfreie Kommunikation verwendet werden. Dieser wird an einen freien USB-Anschluss des PCs angeschlossen. Ein entsprechender Treiber ist in den Software-Lösungen der zu programmierenden Geräte enthalten.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00