Zur News-Übersicht

Ortsunabhängige Safety-Beratung

21.02.2014

Safety-Beratung  

Unterstützung von unseren Safety-Experten

Phoenix Contact bietet im Rahmen seines Dienstleistungsportfolios jetzt auch ortsunabhängige Web-Beratung rund um Fragen der funktionalen Sicherheit.

Anwender können durch diese Beratung schneller unterstützt werden. Dafür wird im Vorfeld das Thema abgestimmt und die Kosten richten sich nach dem tatsächlichen Zeitaufwand der Beratung. Nebenkosten wie etwa durch Reisen entfallen. Über eine Web-Konferenz berät der Safety-Experte von Phoenix Contact zu Themen aus dem Prozess für die Maschinensicherheit: Dies kann übergreifend zum Sicherheitslebenszyklus für Maschinen oder detailliert zu den einzelnen Phasen von der Risikobeurteilung bis zur Validierung geschehen.

Erfahren Sie mehr über das Beratungsangebot zur funktionalen Sicherheit, indem Sie dem Link in der rechten Spalte folgen oder klicken Sie auf den Button, um uns Ihre Anfrage direkt zu schicken.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Referrer: