Zur News-Übersicht

EV Charging Suite stellt sich der Leserwahl BEST OF mobility

11.06.2019

Lademanagement-Software EV Charging Suite, nominiert für den Award BEST OF mobility 2019  

Lasten intelligent verteilen mit der EV Charging Suite

Lasten intelligent verteilen, damit Sie als Betreiber Ihrer Ladestationen nicht ins Schwitzen kommen: Das ist neben vielen weiteren Features die Kernaufgabe unserer Lademanagement-Software EV Charging Suite. Nun wurde sie für den Award BEST OF mobility 2019 nominiert und stellt sich der Online-Leserwahl.

Die Auszeichnung BEST OF mobility wird jährlich vom Huss Verlag mit Sitz in München vergeben, Herausgeber der Fachzeitschrift VISION mobility. Mit dem Award werden herausragende Unternehmen und deren Produkte und Dienstleistungen aus dem Automotive-Bereich ausgezeichnet. Mittels einer Leser- und Expertenwahl wird herausgefunden, welche Produkte in der Wahrnehmung der Verantwortlichen aus Industrie, Handel und Dienstleistung am höchsten stehen. Die zur Wahl stehenden 90 Kandidaten gliedern sich in die drei Bereiche Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur. Die Gewinner werden im September im Rahmen einer Prämierungsfeier auf der IAA bekanntgegeben.

Zur Wahl gestellt im Bereich Infrastruktur

In Bereich Infrastruktur ist auch unsere EV Charging Suite zu finden. Mit dieser skalierbaren Software-Lösung lassen sich Ladeinfrastrukturen per Webbrowser komfortabel konfigurieren, steuern und überwachen. Die Software optimiert zudem den Betrieb der Ladestationen, stellt deren Verfügbarkeit sicher und ermöglicht einen flexiblen Ausbau.

Abstimmen und attraktive Preise gewinnen

Bis zum 31. Juli können Sie online abstimmen. Unter allen Teilnehmern werden Preise im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro verlost – darunter eine exklusive Reise zur CES nach Las Vegas, zehn Tickets zur IAA nach Frankfurt am Main, ein Besuch des Bundesliga-Heimspiels des FC Bayern München in der Allianz-Arena in München sowie mehrtägige Testfahrten mit neuesten Brennstoffzellen- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. Wir freuen uns auf Ihre Stimme für die EV Charging Suite!


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen