Na všechny tiskové zprávy

Přístrojové jističe s technikou IO-Link

13.09.2017

Přístrojové jističe s rozhraním IO-Link  

Přístrojové jističe s rozhraním IO-Link: CBMC

V zařízeních a strojích je spolu propojeno do sítě stále více ochranných a řídicích jednotek.

Provozní stavy se shromažďují, vizualizují a ovládají v dálkových velínech. Připojte elektronické přístrojové jističe CBMC prostřednictvím IO-Link do komplexního řízení a dohledu procesu. S kompaktními, vícekanálovými jističi tak získáte transparentní přehled o svém zařízení. S integrovaným rozhraním IO-Link lze přístrojový jistič nakonfigurovat v souladu se zařízením. Tak můžete na dálku pohodlně provádět všechna nezbytná nastavení. Zablokování přístupu chrání přístroj před nedovolenými zásahy nebo manipulacemi přímo na místě. Kromě toho je možné na základě procesních dat provádět servisní intervaly a diagnostika chyb probíhá na přístroji dokonce bez napájecího napětí. To významně zvyšuje dostupnost systému.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít