统一工程优化产品开发和制造

概览

数据无缝转换实现统一工程  

数据无缝转换实现统一工程

  • 用于开发产品的工程工具为执行不同的任务需要不断优化。这意味着各种工具采用特有的语言,互不兼容,只可通过少数接口互通。
  • 因此,工程过程中转换数据格式需要花费很大的精力。

应用案例

单向接口  

单向接口

控制柜工程中,工具的使用顺序并没有明确说明。例如,首先可使用提供电子产品配置器接口的工具创建电路图。

基于此电路图,生产用于装配设计方案的组装式端子条。装配设计方案则作为布线的基础。该原型现有的工程序列接口只可单向使用。即使微小的改变也需要大量工作。如果没有可用接口,必须多次转换项目数据甚至需要手动转换。多种工程工具转换数据,也容易造成数据丢失。

解决方案

一种数据格式,适用所有工程工具  

一种数据格式,适用所有工程工具

工程数据通常具有多种数据格式,AutomationML是基于XML的工程数据交换格式。基于精确的产品描述,智能技术系统可独立识别制造某产品所需的工位。

AutomationML利用统一的XML格式实现不同工程工具的数据交换。各工具仅读取和写入与其相关的部分。为确保所有的工具对文件所描述的特性达成共识,AutomationML提供所谓的角色库。数据交换格式的所有对象均需要分配一个角色,这样,所有工程工具均可清楚地了解每个对象的用途。

这里,eCl@ss功不可没。eCl@ss是用于划分和描述产品和服务类别的国际化标准, 具有大约39,000种产品类别和16,000种特性,涵盖了大部分的贸易商品和服务。ECAD工具映射数据所需的结构独立于系统。

eCl@ss标准不仅规定CAE特有的产品主数据,还规定控制柜内电缆自动布线所需的布线信息。因此,设备制造商无需支持各种不同的交换格式,即可以用户偏好的目标格式映射数据。

案例总结

统一工程是高效开发产品的关键。为实现统一,需要将可通过接口协同工作的工程工具联网起来,同时共享数据格式和资源。通过结合使用AutomationML和eCl@ss标准化格式,统一工程产生的数字化产品描述可用于制造过程。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100