工业4.0专题合作和项目

工业4.0专题合作和项目

菲尼克斯电气在应对数字化挑战中发挥着重要作用。

菲尼克斯电气积极参与以工业4.0为主题的合作和研究项目,因而,可为您介绍工业4.0在实际应用中的意义。 毫无疑问,生产的数字化已经带来了许许多多的好处。

智能工程与制造4.0联盟

技术网络内的统一自动化过程  

智能工程与制造4.0联盟

全面数字化信息的使用为未来智能生产奠定了基础。

Eplan、Rittal和菲尼克斯电气共同搭建技术网络,实现从数字产品、工程到生产的统一自动化过程。

工业4.0平台

工业4.0平台标识

BITKOM、VDMA和ZVEI三家贸易协会共同发起了一个联合项目,致力于实施工业4.0这个由德国联邦政府提出的面向未来的宏伟计划。

目前,已有80家组织和7000多家公司参与到了这个规模最大的国际项目中。

It's OWL——智能技术系统

Its OWL标识

作为机械制造、电气和电子以及汽车制造行业的全球市场与技术的领导者,菲尼克斯电气与地区研究机构携手合作开发特定项目。

“Schaufenster Route OWL 4.0”倡议——设计我们的未来

“Schaufenster Route OWL 4.0”倡议  

“Schaufenster Route OWL 4.0”倡议

德国东威斯特法伦-利普(OWL)地区的工业4.0活动作为“Schaufenster 4.0”(“未来视窗”)计划的一部分正在进行特展。

展览中,他们在OWL地区的地图上标出成功数字化项目案例的线路,例如菲尼克斯电气信号隔离变送器的单批次生产。

CENTRUM INDUSTRIAL IT(CIIT)

位于德国莱姆戈(Lemgo)的CENTRUM INDUSTRIAL IT(CIIT)  

位于德国莱姆戈(Lemgo)的CENTRUM INDUSTRIAL IT(CIIT)

CENTRUM INDUSTRIAL IT(CIIT)研发中心是世界上第一个工业自动化的科技产业化中心。

来自各个公司和机构的350多名专家共同研究技术系统中信息和通信技术的应用。作为应用基础研究一部分,CIIT发起了面向未来的工厂技术联合研究项目。因此,CIIT既是技术时代的生产基地,也是交流基于IT的自动化技术理念的中心。

SmartFactoryOWL——面向未来的工厂

SmartFactoryOWL——面向未来的工厂  

SmartFactoryOWL——面向未来的工厂

弗劳恩霍夫光电、系统技术及图像处理研究所工业自动化应用中心(Fraunhofer IOSB-INA)和东威斯特法伦-利普应用技术大学(Ostwestfalen-Lippe University)的智能工厂倡议为展示面向智能自动化应用的研究提供了平台。

诸多实际案例有力地说明了数字化在实际的IT和生产环境下的优势。

智能工厂KL技术倡议

SmartFactory KL / C. Arnoldi  

SmartFactory KL

设在凯泽斯劳滕(Kaiserslautern)的未来智能工厂具有完全模块化的结构。

通过标准化接口和现代信息技术,工厂采用即插即用的方法实现高度灵活的自动化生产,从而将工业4.0的理念付诸实践。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100