行动领域

工业4.0行动领域

高度的自主性和自适应性是未来智能化生产的显著特征。

未来的智能化生产将会是什么样的?我们将为您展示面向工业4.0的产品。

凭借在连接和自动化技术方面的经验,我们将工业4.0看似抽象的优势转化为真实的优势。我们着重关注数字化在质量、灵活性、性能和成本效益方面的优势。

数字化改进模具设计流程

模具设计的数字化流程  

数字面板提供决策所需的信息

数字化是工业4.0的基础。产品和流程首先以完全透明的虚拟方式创建。

在产品的整个生命周期内,包括工程设计、安装、生产在内的所有过程都在增值系统内采用统一的数字化描述。通过可视化简化规划、分析和操作,有助于随时了解所有运行状态。

工业4.0案例:获益于数字化数据

复杂的注塑模具用于制造复杂的注塑零件。由于最终产品的定制性要求越来越高,因此此类零件需要在更短的时间内完成。

使用统一的数据可优化流程,为此,实体产品使用唯一的数字化数据。 从而产生作为工业4.0要素之一的信息物理系统。通过与上级系统的连接,可获取项目特定的信息,如成本或材料类型。数字面板提供决策所需的信息。增强现实技术,即计算机辅助增强现实,也有助于确定注塑模具脱模器的位置坐标。

为实现未来的全自动化生产,数字化描述模具设计过程,可节省时间和成本。

I/O模块生产过程中的安全通信

I/O模块生产  

菲尼克斯电气I/O模块的全自动单批次生产

智能机电系统通过网络基础设施实现跨区域和跨公司通信。只有标准化的开放式接口才能用于此类系统。

基于以太网和互联网的通信对分布式结构进行联网,并为实现灵活的自优化生产流程奠定了基础。因此,有效防范第三方的非法访问和电气故障是必要条件。

工业4.0案例:生产过程中的安全通信

型号越来越多,生产批量越来越小,Axioline I/O模块的生产成本必须降低。

材料一旦放置在工件运载系统上,即可通过RFID标签建立与上级系统的信息连接。可按需扩展的工件运载系统灵活连接所有可得到的生产资源,组成一个制造系统。各生产流程所需的工作站、组装设备和测试单元均可连接至制造系统。为此,需要统一的接口和基本过程的自主控制。这种设计理念可实现不同型号的同时生产。

复杂的生产流程需要智能通信结构。产品和控制器之间的通信使得员工可以管理相当复杂的系统。

最大化效率的自动化

信号隔离变送器的定制化生产  

产品运载系统通过RFID标签与生产系统连接

自适应性有助于增强对抗生产干扰的能力,提高灵活性,最大化效率。中央控制器被智能协同管理所替代。分布式控制器可自主适应流程、装置和设备。

复杂流程和突发事件易于管理和优化。这意味着即使是单批次生产,其成本可与大规模生产一样低。

工业4.0案例:单批次的经济型生产

MINI Analog信号隔离变送器通过在线选型软件进行定制,这种方法可产生大约1000种不同的设备型号。

过程单元可自由设置参数,根据客户要求生产定制化信号隔离变送器。基于流程链中统一的物料流,系统设置时间极短,运行非常高效。可自由设置参数的过程单元能够自动停靠或移动。系统自动整合工作站;安装耗时短。员工可轻松将模块与电源、压缩空气和IT网络连接。通过特定型号的过程序列图形配置可轻松调整生产。

即使是小批量生产,其成本可与大规模生产一样低。自主性智能化生产系统是长期经济型解决方案。

先进的连接技术

免工具接线  

通过直插式连接技术,机械手可自动接线

随着日益增长的复杂性和网络化程度,工业需要安全的电气连接及清晰耐用的组件标记。

快速无误的接线节省了能源和数据传输系统在安装过程中的宝贵时间。例如,通过直插式连接技术,分布式设备和控制柜的接线更快速,从而节省安装时间。

工业4.0案例:直插式连接技术

高适应性的生产系统必须优化模块化系统的设置。

新建或改装系统时,采用创新的连接技术和快速电源分配器可以实现快速无误的接线,从而降低成本并节省装配时间。采用直插式连接技术,无需工具即可直接连接刚性导线或带冷压头的导线。特殊的弹簧设计可手动或自动连接线径0.34 mm²以上带冷压头的导线。无需直接接触带电部件,即可轻松打开弹簧,从而松开导线或连接小线径的细导线。

这种接线方式轻松便捷,节省时间。低插入力让接线更轻松。

处理信号隔离变送器生产中的复杂流程

操作便捷  

操作人员可获得操作向导的帮助和指导以及可视化解决方案场景

尽管复杂性越来越高,由于系统具有自适应性,因此操作和决策确更轻松。

辅助系统为用户提供应对各种情况的方法。

工业4.0案例:人机通信

复杂的生产流程需要智能通信结构,这种通信结构能够随时随地为用户提供相关信息。

因此,用户看到的都是符合具体需求的数据和选项。为了进一步优化系统的信息选取功能,我们还会对用户执行任务和排除故障的体验进行评估。因而,操作和决策变得更加轻松。

操作员指导和可视化解决方案场景仅显示当前所需的信息。

楼宇技术的数字化

在平板电脑上检查系统能耗  

有效的能源管理优化供电过程

智能管理系统所需的所有数据均可获得,因此可对能源和材料的使用进行准确的个性化调整。

楼宇和制造基础设施采用前瞻性规划,因而可在运行期间轻松优化。

工业4.0案例:高效运行,节约能源

我们正经历楼宇技术从传统自动化向数字化的巨大转变。

基于物联网的Ecosystem Emalytics将楼宇服务管理、能源管理和商业智能服务集到同一解决方案中。智能设备直接与传统楼宇技术的设备、传感器和执行器一同集成到基于标准化协议和接口的物联网管理层。所有数据都可用作信息对象,用于优化楼宇技术流程。

对于楼宇和能源管理而言,数字化有助于实现从高效运行到生产系统集成的统一解决方案,从而提高能效,降低运行成本。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

工业4.0

面向未来的智能化生产