经济高效的运河河岸照明远程控制解决方案

案例概况

运河夜间照明  

即使在夜晚,运河照明也可确保船只安全通行

  • Istimewa Elektro B.V.专注于近海、基础设施、水和环境等领域。
  • 根特·特尔纽曾运河荷兰段河岸照明可实现集中和本地控制。
  • Radioline系统不仅可将指令传输至照明控制室,还可将桥梁和闸门的状态信号传输至控制室。
  • 相较于有线系统,无线系统可大大节省布线成本。此外,数据通信也更可靠。

客户概况

根特·特尔纽曾运河的无线站  

配备全向天线的无线站点

Istimewa Elektro B.V.公司凭借其丰富的专业知识赢得2016年根特·特尔纽曾(Ghent-Terneuzen)运河荷兰段河岸照明改造工程的合同,该河段长26公里,含沿河段所有港口。由于运河两侧均需安装照明灯,因此这个长度需增加一倍。

应用案例

含无线站的运河视图  

运河沿岸共装有17个照明切换控制箱

航线信标,即运河河岸照明,是水路技术基础设施的重要组成部分。根特·特尔纽曾运河两岸安装了300个照明桅杆,确保船舶夜间安全通行。

为确保新LED灯的分组更高效,Istimewa Elektro公司另外安装了可本地连接电网的控制箱。但是,当时没有安装本地和集中照明切换的控制线路。

“由于安装此类控制线路所需成本太高,我们亟需找到一个经济高效的替代方案,”Istimewa Elektro公司项目经理Wilco van Genderen回忆道。“最终我们决定采用Radioline无线通信系统,”Istimewa Elektro公司技术工程师Max Verveer补充道。“因此,我们可提供比竞争对手优惠很多的报价。”

解决方案

带I/O扩展模块的Rradioline无线模块  

每个控制箱均备有一个Radioline无线模块及一个用于传输控制指令的I/O扩展模块

一旦菲尼克斯电气的技术支持人员完成了初始路线规划,就可以在现场确定无线模块和天线的理想位置。在某些情况下,照明控制箱间隔距离很远,且有树木或建筑物等障碍物的遮挡。通过模块化Radioline系统可使用不同的无线频率。无线专家建议Istimewa Elektro公司的相关负责人用868 MHz的设备进行测试。相对于常用的2.4 GHz频带,868 MHz频带的特点是障碍物穿透性更强。这是由于较低的频率范围具有更高的传输功率。

该河段共装有17个照明切换控制箱。两个控制箱间距离最远为2千米。每个控制箱备有一个Radioline无线模块及一个用于传输控制指令的I/O扩展模块。各控制箱上均可激活(南北)两个照明灯串。夜幕降临时,该功能可自动启用,也可通过桥梁看护员或特尔纽曾运河控制室手动启用。“无线网络不仅可用于控制照明,还可传输桥梁和闸门状态信号至控制室,”Istimewa Elektro公司规划设计师Herman de Grave解释道。 冗余通信路径有效提高了可用性,这样,即使是容易阻碍无线站点视距的大型船舶也不会造成无线通信故障。“得益于无线模块集成的柱状图显示以及RSSI(无线接收信号强度)输出,天线可轻松对齐,”Max Verveer补充道。

案例总结

由于采用Radioline系统节省了大量的成本,Istimewa Elektro公司为此赢得了根特·特尔纽曾运河沿岸照明系统改造工程的合同。“无线网络自2017年4月起投入使用,到目前为止已完全符合我们的预期。第一年内,无论是大雾或下雪天气还是大型船舶通过,均未发生故障,”Wilco van Genderen总结道。

Radioline基于专有的无线技术Trusted Wireless 2.0,由于该协议不可公开访问,因而可以更好地防范非法访问。此外,该系统还采用了诸如128位AES加密和完整性检查等安全机制。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

Referrer: