运行管理解决方案

概览

并网管理  

并网管理

  • 大量具有参考价值的数据为高效管理和从运行大型光伏发电场提供了强有力的支持。
  • 菲尼克斯电气提供为大型光伏系统定制的可扩展SOL-DMS数据管理系统。
  • 作为光伏发电场管理系统的一大组件,SOL-DMS可以无缝集成至基础设施。

应用

为高效管理大型光伏发电场,关键要实现数据集中管理。系统运行需获取包括产值、故障信息、运行数据等。数据通常保存在系统的本地服务器上。

为评估系统效率,必须在系统生命周期内记录和保存数据。为此,菲尼克斯电气还提供独立于厂商的数据管理软件,用于记录、保存和评估直接数据或计算得出的运行数据。SOL-DMS可为不同用户组提供个性化数据。

数据管理系统拓扑结构

独立于厂商的数据管理软件,用于记录、保存和评估运行数据

解决方案

菲尼克斯电气的SOL-DMS管理系统用于可视化显示现场分散采集的数据以及控制器集中提供的数据。数据来源包括光伏组串、逆变器、气象监测系统或者网络信息等。

来自各个应用领域的数据传输到中央服务器后存储到数据库中,为终端用户所用。通过专用的HTML5功能,可使用标准PC机或带有Firefox之类标准浏览器的网络终端显示数据。

所有采集的数据在数据库中保存一定的期限,并以数值或历史趋势的形式显示在网页上。登录用户仅可看到相应用户组的数据趋势。

告警存档可以概览系统中发送的任何信息。用户可以根据其活动领域过滤信息,并将信息显示在界面上。如果发生错误,通过SMS发送报警信息。警报的通知对象为目标接收者或经批准可接收特定信息或部分信息的角色。

数据管理软件屏幕  

数据管理软件可随时提供整个系统的状态信息

可视化
在SOL-DMS中,预定义对象类型存储在可视化系统中。对象类型包括气象监测系统、分段控制、汇流箱和DNO Control等,用于监视网络连接状态。操作人员可将这些对象类型用作模板。此外,还可以根据可视化的需要集成和使用自主设计。

在初始页,每个集群(阵列)用色点表示。绿色表示系统运行性能符合预期。这时,无需采取任何措施。黄色表示告警。此时,阵列继续运行,但需进行检测。

红色则表示发生故障。受影响的部分则不再供电。输出特定警报。蓝色表示系统该部分正处于维护中。基于当前颜色,用户可以查看各阵列状态,在子菜单中还可查看组串状态。清晰的可视化帮助用户实时了解系统状态。

数据保存
SOL-DMS记录和保存系统整个生命周期内的数据。这对数据压缩和冗余保存提出了特殊要求。数据保存适用以下原则:

  • 基本数据每15秒保存一次,24小时内有效
  • 24小时后,数据每60秒压缩一次
  • 六个月后,数据每5分钟压缩一次
  • 2年以后,数据每15分钟压缩一次
  • 数据可保存25年
相关系统数据可保存25年

相关系统数据可保存25年

优势

  • 快速安装和调试
  • 各种规模的系统均可灵活扩展
  • 各种类型的系统均可实现个性化扩展和重现,减轻规划工作
  • 个性化界面设计,实现用户自定义调整
  • 无需后续操作人员费用
  • 所有信息存储在本地服务器上,有效防止第三方访问,安全性高

产品

SOL数据管理系统(DMS)采用如下基本配置。

19寸机架安装式PC机包括:

  • 千兆级以太网交换机面板,带光纤或铜缆连接
  • 电源可用性高
  • 处理器
  • RAID硬件驱动器
  • RAM
  • Windows操作系统
  • 杀毒软件

按需提供个性化配置。所有必备软件工具已预装可用。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: