阀门位置监测

阀门位置监测

改进干预措施

阀门位置信息以无线的方式实时传输至控制系统。

炼油厂使用大量的手动阀控制系统。许多现有系统已成功运行了多年。阀门位置监测对于优化系统运行和防止误操作发挥着越来越重要的作用。

菲尼克斯电气提供预装配控制柜,带适用于NAMUR传感器的特定输入。手动阀的限位开关直接连接这些输入。这样,阀门位置信息、传感器诊断信息和线路状况均可传输至控制室。

优势

  • 基于NAMUR传感器持续监测阀门位置,提高系统可用性
  • 通过立即干预,降低故障率
  • 控制室内轻松监测手动操作的系统部件
  • 通过有线或无线网络技术实时可靠地传输数据
  • 控制柜预先接线,安装十分便捷

通过本安I/O系统采集Ex区信号

本地分站点(从站)由开关电源、无线模块和本安输入模块构成。所需的I/O模块数由具体应用决定。系统采用模块化设计,可通过本地总线扩展。

基于分布式从站的阀门监测系统  

阀门监测系统基于分布式从站,检测来自Zone 0或Zone 1的信号

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100