法国燃气苏伊士集团(GDF SUEZ)在德国林根的无线信号传输项目

能源供应商GDF SUEZ Deutschland简介

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND公司主要在德国经营天然气和石油的勘探、开采和销售业务。

凭借创新技术和高度专业的员工队伍,该公司为欧洲能源供应保障做出了巨大的贡献。

该公司是世界最大的能源集团法国燃气苏伊士集团(GDF SUEZ)的下属企业。

应用

GDF Suez E&P Deutschland公司的石油和天然气生产基地位于林根以北10公里处的Bramberge油田。从地下900米深处抽出的混合物中含有石油、天然气和盐水。

经分离工艺处理后,沉积水被输送到喷射泵,通过油田周围设置的6口注入井回灌到储油岩石中。

注入压力是一项重要的过程参数,必须持续进行监控。之前,这项工作主要通过人工方式完成,由专人负责到现场检查和记录数据。

解决方案

Trusted Wireless解决方案  

Trusted Wireless解决方案

GDF SUEZ测量和控制技术部门负责人Friedrich Schulte说:“之前,我们一直在寻找可以免除复杂的电缆连接的解决方案,最后我们选择了菲尼克斯电气的Trusted Wireless无线技术解决方案。”

使用Trusted Wireless模块,能够轻松地将两个距离很远的勘探井连接起来。为了把在油田北侧的一口勘探井测得数据传输到600米之外的中心喷射泵,必须要穿过一条铁路线。

如果采用传统的电缆布线,开挖电缆沟的工作量很大,成本很高。Schulte说:“在铁路线下开挖电缆沟不仅成本高,安全隐患大,而且事先还要办理多项复杂的行政申请和审批手续。采用菲尼克斯电气的无线连接技术,这一切都简单了。”

利用RAD-Line I/O无线传输系统就可以设置无线传输路径,可传输两个数字量信号和一个模拟量信号。系统的无线附件产品内容丰富,其中的平板定向天线在任何恶劣环境下,都可以覆盖方圆600米的范围。

RAD-Line I/O模块采用Trusted Wireless技术,可以抗火车或高压系统干扰。

另外一个勘探井位于油田南部边缘,地势条件也很差,几乎没有任何基础设施配套。系统中的无线模块和传感器由太阳能电源供电,这是菲尼克斯电气专为工业无线应用开发的电源产品。

除了太阳能电池外,太阳能模块中还配有一台预制控制柜,带充电控制器、太阳能电池组以及电涌保护装置。

案例总结

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND公司在Emsland的勘探井设置有测量站,以前每天都要派专人前往测量站查看和记录注水压力等相关数据,各项成本都比较高,效率低下。

现在,通过使用菲尼克斯电气的Trusted Wireless技术,无需前往测量站,即可轻松传输相关数据。

这大大提高了生产的安全性和效率。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100