返回概述

KKS电厂标识系统,实现灵活耐用的标识

案例概况

RWE的设备标识  

RWE的设备标识

  • RWE Power AG在莱茵(Rhenish)褐煤区运营四家电厂,Neurath电厂便是其中之一。
  • 对于电厂而言,设备标识必须信息准确,经久耐用。标识错误可能会导致难以预料的后果。
  • 早在20世纪80年代初,KKS电厂标识系统就规定了设备标识规则。RWE Power AG使用基于菲尼克斯电气LED UV打印机的标识解决方案。

客户概况

RWE Power AG在莱茵褐煤区经营Frimmersdorf、Neurath、Niederaußem和Weisweile四家电厂,总发电量超过10千兆瓦。2009年开始对Neurath电厂的D、E机组进行控制工程现代化改造,以提高机组的效率和灵活性。

应用案例

Neurath电厂控制工程的现代化改造需要重新标识大量的主电缆,因此,RWE的专家试图寻找到一种能耗较低且无噪音污染的打印系统。打印系统不仅需要具备出色的打印质量,标识规格还需符合电厂机组上标识支架的尺寸要求。

KKS电厂标识系统的规则适用于这类标识,有助于系统制造商和电厂运营商清晰标识设备。 VGB手册B105和B106规定:KKS标识由15到17个的字母数字符组成。所有机组和设备均根据这个规定编码和标识。

解决方案

带电缆起止点和电缆型号的KKS编码  

带电缆起止点和电缆型号的KKS编码

在寻找合适的打印系统过程中,RWE的专家最初选择了菲尼克斯电气的BLUEMARK LED打印系统。作为BLUEMARK LED的换代产品,BLUEMARK CLED不仅环保无噪音,每小时可还打印多达120个标识。

电缆标识不仅含KKS编号和电缆类型,还清晰标识出电缆的起止点。根据DIN EN 62491标准,电缆首末两端都必须进行标记。

使用条形码轻松识别  

使用条形码轻松识别

RWE Power AG在莱茵褐煤区的电厂采用带有KKS编码、短文本及条形码的标签, 用于损坏报告之类的移动式维修保养。

鉴于电厂恶劣的环境条件,为确保标识永久可用,标识必须打印质量高且能够耐受高温。

符合DIN 2403标准的标识管道  

符合DIN 2403标准的标识管道

在Neurath发电厂试用该打印系统后,RWE Power AG决定将其引入下属的Niederaußem和Weisweiler电厂。除打印机和标签外,RWE Power AG还使用菲尼克斯电气的其他附件,如标识支架,打印介质色码和安装辅材等。

RWE的其他供应商,如西门子(Siemens AG),也使用菲尼克斯电气的电厂标识解决方案。

“使用菲尼克斯电气的标识系统,我们可以按照RWE的要求,快速、灵活地标识开关设备。”位于艾森的西门子集团天然气和电力部门的项目经理Patrick Schmidt说。西门子使用菲尼克斯电气的KKS标签来标识Weisweiler电厂的开关设备。“我们还使用RWE标准化标签进行标识。”

案例总结

回顾总结此次标识工程时,RWE的专家发现采用这套标识系统可降低成本。尤其是用于打印管理的CLIP PROJECT软件可降低耗材和人力成本。该软件提供开放式的接口,可轻松与上级工厂的文档系统进行数据交换。

由于成本压力的增长及效率的提高,标识日趋重要。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: