返回概述

菲尼克斯电气与ABB集团合作重建瑞士某变电站

瑞士ABB:发电、输电和配电领域的领导者

ABB是能源与自动化技术领域的领导厂商,集团业务遍布全球100多个国家,拥有11万名员工。

ABB集团在瑞士雇佣员工5700多人。瑞士ABB电力系统公司活跃于发电、输电和配电领域,其产品和服务享誉全球。

应用案例

Kraftwerke Hinterrhein AG在瑞士格宋州经营世界第三大高压蓄能电站。

为了利用水力进行发电,Kraftwerke Hinterrhein AG公司分三个阶段将运行能耗和储存能以及季节性蓄水等相关工作相结合。
大部分电能都通过Sils变电站被接入瑞士高压电网。Sils变电站是UCTE互联电网中220 kV和380 kV输电线路的主要枢纽。UCTE互联电网连接瑞士和欧洲其他国家。

瑞士、意大利、奥地利和德国的输电线路通过Sils变电站互相输送电力。变电站的外部设施包括户外开关设备和1200 MVA的大型变压器组。

Sils变电站建于1960年,现在需要进行大规模的改造工作,以适应未来发展和运营需求。瑞士ABB电力系统公司获得了这个项目的承包权。在为期两年的重建过程中,ABB将对变电站的外部设施以及74台控制柜进行现代化改造,同时保持变电站的基本正常运营。

解决方案

Aaretal、发电、Quickon、QTC、电压、ABB  

QTC快速免剥线技术

ABB在控制柜改造中采用了菲尼克斯电气生产的组合接线端子产品。终端用户Kraftwerke Hinterrhein AG公司对菲尼克斯电气的QTC快速免剥线接线端子的优异性能十分赞赏。他们选择这个产品的主要原因就是,快速免剥线技术的导线连接的开始和完成都会有清晰的状态表示。

产品配有专利的机械系统,能够避免导线自行松脱,它还能够和CLIPLINE其它系列端子进行无缝集成。这样,插拔式桥接件和测试插头等所有附件都可以兼容菲尼克斯电气的所有连接技术。

与螺钉接线端子相比,QTC快速免剥线技术可以节约60%的接线时间。因为采用QTC快速连接技术,免除了包括剥线和压接冷压头在内的全部导线预处理工序。将导线直接插入接口中,用螺丝刀轻轻撬动线头即可将完成连接。可选配的开关锁卡入后能够有效地避免意外开关。

瑞士ABB电力系统公司还选用了菲尼克斯电气的BLUEMARK打印机产品。这款高速打印机可打印标准化UniCard快速标记条,以及端子、导线和设备标识。

案例总结

作为一家开关设备制造商,瑞士ABB电力系统公司采用菲尼克斯电气的QTC快速免剥线技术,节省了大量接线时间,提高了工作效率。

菲尼克斯电气生产的操作简便的紫外线打印机系统以及防刮擦标识产品同样获得了ABB公司的高度认可。

Kraftwerke Hinterrhein AG、瑞士ABB电力系统公司以及菲尼克斯电气完成了一次完美的合作。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555