海瑞克隧道掘进机采用菲尼克斯电气的可靠连接技术

概览

海瑞克隧道掘进机  

海瑞克隧道掘进机广泛应用于世界各地

海瑞克隧道掘进机不仅用于瑞士圣哥达隧道这项震撼人心的世纪工程的建设,还在全球范围内用于挖掘软地层、混合地层以及硬岩地层。 海瑞克集团总部位于德国施瓦瑙,是隧道掘进设备领域的技术和市场领导者。

海瑞克的掘进机技术在全球范围内不仅用于建造交通隧道,还用于建造供水和排水隧道。城市化推进、全球经济一体化、人口增长和气候变化等全球大趋势和大环境变化要求建设高性能的隧道基础设施。

海瑞克公司成立于1977年,2011年时拥有约5000名员工,营业总额为110亿欧元。海瑞克公司开发、生产和销售直径大至19米的隧道掘进设备。2010年10月,海瑞克公司的“Sissi”隧道掘进机开通了瑞士圣哥达基础隧道的东段,取得了该世纪工程竣工前的最后突破,从而名噪一时,频见报端。

应用

车间领班Volker Rastetter  

车间领班Volker Rastetter

海瑞克公司控制柜制造车间领班Volker Rastetter说:“我们通常只有几个月的时间完成一台隧道掘进机的制造工作。“机器的操作台、控制柜以及接线盒的装配和预接线工作都由我们在施瓦瑙完成。” 最后阶段的掘进机电气设施安装在施瓦瑙的工厂完成。在施瓦瑙的工厂,还会进行掘进机调试和测试。

为了把掘进机从施瓦瑙的工厂运送到隧道施工现场,要把机器拆分成多块,便于运输。机器的线缆在运输过程中都是断开的,到达现场后再重新装配。Rastetter回忆说:“以前使用老式的组合接线端子,接线工作很复杂,很费劲。” “有时候有些线缆根本接不上,只能换新的。”

在挖掘作业中,掘进机本身及其内置的各种元件都承受着巨大的负载和强烈的振动。接线问题导致的机器停机和隧道掘进施工中断,对于机器供应商和施工单位来说都是无法接受的。因为时间就是金钱,停工的损失不言而喻。

解决方案

回拉式弹簧接线端子的布线  

快速、便捷的接线

菲尼克斯电气的CLIPLINE complete系列接线端子可以承受较大负载。在机器设计、材料选择、建造方法的使用上都需要考虑机器作业中所要承受的冲击和振动。在根据DIN EN 50155(德国铁路标准)的强度标准进行的负载测试中,接线端子的强度可以满足抗冲击和防振动性能的相关要求。

虽然有的掘进机体积庞大,但是内部电气元件仍然承受巨大的挤压力。负责运送渣土以及移动盾构隧道衬砌结构主体的混凝土管片的传动和钻削元件都必须采用紧凑型设计,以节省内部空间。

Rastetter说:“安装空间有限时,菲尼克斯电气回拉式弹簧接线端子的正面接线技术可以使我们的接线工作更轻松。” “我们的安装总工程师对接线端子操作和导线连接的便捷性印象深刻。” 因为接线端子采用正面连接技术,导线槽可以靠近接线端子安装,所以无需另留导线连接空间。这不仅节约了控制柜的柜内空间,还提高了布线密度。尽管回拉式弹簧接线端子设计紧凑,所有不大于标称线径的导线也可使用套管实现轻松布线,这是这种端子的另一大优势。

使用菲尼克斯电气的接线端子,可为所有控制柜设备、传感器、执行器和负载的电源快速建立一套综合性的电位分配系统。CLIPLINE complete系列接线端子采用统一的桥接系统,实现不相邻端子的桥接。

此外,还可以使用尖嘴钳将闲置的触点移动到预留的切断点处。安装工程师按需求长度切割桥接件,用棉垫从上方包裹组装好的桥接件,以保持它和电路之间绝缘。标准化设计的桥接元件和用户定制元件,节省了仓储和物流成本。

案例总结

CLIPLINE complete  

CLIPLINE complete,整合所有连接技术

可实现长期稳定的抗振性导线连接,方便的正面接线,以及标准化的桥接,是海瑞克公司选用菲尼克斯电气回拉式弹簧接线端子的主要原因。

接线端子制造商提供的建议和支持也很关键。Rastetter说,因为有许多图纸和部件需要修改,“在整个技术改造过程中,都有菲尼克斯电气的专业人士进行现场指导。” “工厂的管理团队很快就接受了这套新的连接方案,因为他们从一开始就参与了方案的选择,所以更了解这个方案的优势所在。”

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: