返回概述

配电网轻松集成远程供电设备和用电设备

案例概况

路灯供电  

监测路灯的照明状态

  • 可再生电能的并网以及电动车辆使用的日益增加需要对电网进行精确监控。
  • Enexis使用菲尼克斯电气的小型控制器、软件和数据库解决方案处理、存储和评估相关数据并将数据以直观的方式呈现出来。
  • 通过可视化当地电网的电流负载状态,为所有用电设备可靠供电。

客户概况

当地电网变电站  

当地电网变电站

Enexis运营荷兰境内7个省的电网,负责270万用户的供电。

该公司员工持续改进供电网络,使其更具智能性、高效性和前瞻性。

应用案例

当地电网变电站采用的ILC 131 ETH小型控制器  

配有ILC 131 ETH小型控制器和调制解调器的控制箱

家用光伏发电并网以及荷兰境内电动车辆的日益增多要求精确监测电网以避免电压波动。

Enexis使用的持续监测和可视化解决方案可监测当前电压值、电流值和电能数据, 从而,更好地规划及有针对性地扩容当地电网,也可以更快地发现和定位短路故障。

此外,低压电网中的10 kV/400 V变压器也可监测。Enexis不仅为附近住户和商家供电,还为路灯供电。

路灯在过去就可以远程开关,但是无法监测其照明状态。通过评估耗电流,Enexis可以推断出路灯的照明状况并在照明灯损坏后立刻派出维修技术人员。

解决方案

当地电网可视化  

通过地图视图诊断和可视化当地电网

电流互感器采集当地电网变电站三相二次回路的电流数据,并存储在ILC 131 ETH小型控制器中。由于采集系统所采集的数据需要通过大型服务器分析,这些数据存储在某加拿大数据库供应商提供的数据库内。由于使用的是SQL数据库,ILC 131 ETH控制器可将信息直接写入该数据库。为此,编程人员需使用SQL Library功能块,这些功能块可从菲尼克斯电气官网主页下载。

基于数据库存储的数据可以评估路灯状态, 还可以判断变压器的利用率。如果利用率超过规定限值,维修技术人员将立刻采取相应措施,或进行电网扩容。如果负载低于平均值,可选用成本更低的小型变压器。

Enexis计划使用环境遥感技术推广此类应用,从而实现路灯照明的自适应控制。目前,该公司依据加拿大数据库提供的日出和日落时间控制路灯。当然,最好根据当地的自然光照水平确定路灯的开关时间。从而,可在阴天时提前开启路灯,而在天气晴朗时延迟开启。

Enexis开发的Gaia软件是呈现大量数据的理想解决方案。基于Google Earth提供的信息,用户可以使用工具放大某个街道,并查看当前用电量、电网负载及其历史趋势, 从而识别需要电力扩容的用电设备。

案例总结

通过采集和分析相关数据可极大提高工厂和系统效率。这就是大数据的附加价值所在。运算法则、数据库和联网是未来控制和自动化系统的重大特征。

智能连接现场层到上级数据库,进行数据存储和处理,并将处理结果直观呈现是自动化的基础。根据相关规定,Enexis可对关键事件或过载快速响应,确保对用户持续供电。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: