返回概述

菲尼克斯电气在比利时Laborelec公司通信网络重建项目中发挥重要作用

电能质量监控服务提供商

电能质量监控是Laborelec公司为客户提供的主要服务项目之一。Laborelec公司总部位于比利时林克贝克(Linkebeek),是一家从事电力生产、配送和应用的能力中心。公司致力于为其主要合作伙伴比利时电力公司Electrabel、其他国内国际合作伙伴(包括配电网运营商)以及客户提供专业技术服务。
Laborelec公司年营业额约为3200万欧元,雇用员工180人。

应用案例

Laborelec公司根据客户要求,对电源电压的输配电以及入户质量进行监控和测定,并出具相关报告。从住宅区域的低压电网(230 V)到工业电网接口以及大电流电网(150 kV),各级电压的电网都要进行监测。

比利时大部分的输电网运营商以及公司的主要合作伙伴Electrabel电力公司都采用这种电能质量监控服务,而Electrabel电力公司还将这种服务转供给工业电力用户。这些用户不仅包括大型用电企业,也包括电压跌落可能对企业的关键过程造成灾难性后果的小型电力用户。

解决方案

Laborelec公司利用调制解调器,每天或每两天一次从现场600个电能表,以及电网运营商的中低电压电网内的500多个电能表中读取测量数据。测定一个数值大约需要10分钟左右。如果测量站中布有模拟电话线,通过PSTN(公共电话交换网络)读取数据。如果没有,则通过GSM网络读取。

最近,Laborelec公司对其主计算机的整个通信结构进行了重新配置。新系统中内置了菲尼克斯电气提供的独一无二的DIN导轨安装式工业调制解调器。该系统通过PSTN和GSM两类调制解调器执行工作。目前,系统的数据采集中心一共安装了24台PSTN和11台GSM调制解调器。采集中心的每台调制解调器分别对应现场的15到20台调制解调器,通过登录会话完成连接,进行数据下载——这就是所谓的modem池。

Laborelec数据中心的所有调制解调器均通过其底板中内置的独特的T-bus桥接系统进行供电。所用控制柜的宽度大小合适,可以并排安装8台调制解调器。Laborelec公司的技术助理Laurent Cloosen说:“我们一开始就在底板中安装T-bus连接器。如果我们后面要增加其他调制解调器,只需将调制解调器直接卡接在T-BUS桥接件上即可,然后连接电话线和数据中心的RS-232接口。控制柜内的布局非常清晰,而且更灵活了。”

优势

菲尼克斯电气的PSI GSM/GPRS调制解调器具备GPRS功能。通用分组无线服务(GPRS)技术是指通过GSM移动电话网络,以封包形式传输数据的服务。采用GPRS技术,数据被封装成独立的封包,分别进行转发,然后在接收器中实现重组。

GPRS的连接费用根据接收和发送数据的量,而不是连接时间长短计算。因此,可以长时间连接GPRS调制解调器,无需每次建立连接,也不会产生额外的费用。数据交换,便捷无限。

目前,Laborelec公司正在测试通过GPRS进行的测量数据数字交换技术。关于为何选择菲尼克斯电气的调制解调器产品进行通信结构的重建工作,Laurent Cloosen言辞肯定:“因为这款产品的操作性更好,稳定性更高。使用插拔式接线端子可以轻松连接电话线路,在网络发生故障时,调制解调器上的LED指示灯能够清楚指出问题所在。我们也可以通过在调制解调器正面插入电话线,快速确定故障原因。”

从各分散的测量站中收集测量数据很好地阐释了公司如何自动收集、保存和报告数据的过程。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555