电力工程

灵活应对

灵活应对

灵活应对:菲尼克斯电气的产品种类齐全,总有一套适合您的解决方案。

返回至 解决方案

类别

  • 能源生产
    Energieerzeugung

    发电厂必须顺应绿色环保发展的趋势,提高能源产能的同时,减少污染物的排放。

  • 配电网
    配电

    菲尼克斯电气专门针对电力输送和分配的具体要求开发专用连接技术,性能更可靠。

从能源生产、电源操作和维护角度来说,能源市场是一个动态的、不断变化的市场。市场对客户的系统不断提出新的要求。菲尼克斯电气在电力行业已有80多年的历史,产品种类齐全。

FL MGUARD系列设备可以为智能电网提供保护

有效保护  

FL MGUARD系列设备可以对分布式系统给予有效保护

现代IT技术已应用于越来越多的社会领域。能源和电力供应基础设施的智能网络(智能电网)也是如此。

如果使用不间断电源,不论天气条件如何,电力供需之间在任何时候都必须达到平衡。

为了适应电力事业的发展,海上风力发电场、传统发电站或私人光伏系统等设施均通过一个共享的网络进行通信。

数字网络技术开辟了新领域。但是在技术发展的同时,供电网络遭到攻击的可能性也大大增加了。

特别是大型发电机组更需要进行严密的保护,因为此类机组发生意外故障时,电网中的其它机组很难弥补这么大的供电缺口。经验表明,一旦电站数字网络系统遭到攻击,其影响一般都很大。这就需要建立全面的网络安全指导方针,而如何实施这个安全方针对运营商也提出了新的挑战。

采用菲尼克斯电气的FL MGUARD系列设备,可以对您的发电系统实施个性化分布式的IT保护。MGUARD技术能够可靠、快速地检测出非法网络访问以及计算机系统发生的变化。

SIL确保了较高的操作稳定性

EX、过程控制、SIL、功能安全、IEC 61508  

安全完整性等级(SIL)

安全完整性等级(SIL)是指设备或系统需要达到的失效概率要求。如果一个设备或系统发生故障,就会产生一个相应的失效概率水平。

设定SIL的目标是实现最高的操作稳定性。

统计概率一般根据IEC 61508和IEC 61511等标准而确定。

电涌保护

创新型电涌保护产品  

创新型电涌保护产品

要实现有效的电涌保护,必须综合考虑许多方面内容。在大量基础性研究的基础上,菲尼克斯电气开发了创新型避雷器技术,并运用于功能强大的应用型保护设备上。

关于电涌电压的影响、电涌保护设备的工作原理以及产品中所涉及的技术等信息,请联系我们。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn