MyOmega Systems:用于IoT网关的通用壳体解决方案

案例概况

适于物流行业的通用型壳体:通过IoT网关可最多将1500个货架利用信息传输至云端  

通过IoT网关可最多将1500个货架利用信息发送至云端

  • 来自纽伦堡的技术公司MyOmega Systems将物联网(IoT)引入物流和葡萄园管理。
  • 需要针对IoT应用开发基于高灵活性通用型壳体的网关。
  • 菲尼克斯电气的UCS通用型壳体用作“d3”网关的壳体。
  • 网关的高功能灵活性基于UCS壳体的高适应性。

客户概况

Bernd Möller,MyOmega Systems公司创始人和首席执行官  

Bernd Möller,MyOmega Systems公司创始人和首席执行官

监控设备、生产和物流——这是“IoT生态系统”的核心使命,是MyOmega Systems公司IoT战略的重要组成部分。基于从已创建平台积累的经验,我们开发了MYNXG IoT生态系统,“MyOmega首席执行官BerndMöller说。

应用案例

通过TracoBin摄像头传感器记录货架的利用率  

物流4.0:通过TracoBin摄像头传感器记录货架的利用率

真正展示MYNXG IoT平台优势的一个应用是C部件的物流管理——C部件通常是指价值低且采购成本高的物料。C部件管理涉及采购流程的优化——物流链中最关键的是要考虑到会对某个部件进行重复采购。

将处理后的C部件存储至标准化小型货架通常会出问题。为此,Kanban systems提供了一种解决方案——这种控制生产过程的方法是针对供应和消费过程中的实际材料损耗。“我们在此展示的物流应用中,摄像头传感器记录了小型货架的利用率,并将相关数据传送到d3网关。”Möller解释道。“这种自动化流程可显著降低库存水平。”

解决方案

UCS模块化壳体  

模块化UCS壳体简化了d3网关的生产

在挑选壳体时,MyOmega选择了菲尼克斯电气的UCS壳体。“我们的硬件必须在工业环境中坚固可靠,因此UCS壳体对我们来说是一个非常方便的解决方案。”Möller这样解释他的决定。“此外,上下部壳体的模块化对我们来说非常重要。”

UCS壳体包括两个相同的半壳体、可移除侧板和多种颜色的拐角插芯。它们也用于连接主板。“由于其支持多种接口,我们可轻松调整网关以满足用户的要求。”Möller补充说。“UCS壳体系统的使用尤为方便,因为我们只需根据要求调整相关侧板,就可相应地对全部四个侧板做出调整。”

多种颜色的拐角插芯可供选择,快速实现成本优化的定制。使用两种基础半壳体、多种颜色的侧板以及模块化系统的个性化部件,可实现多种设计理念。使用各种附件,d3网关可以根据需要连接到控制柜中的DIN导轨、墙壁或桌面上。

可视化MYNXG平台上传输的数据  

可视化MYNXG平台上传输的数据

集成在小型货架上的智能摄像头模块--TracoBin系统——可通过868 MHz的ISM频段将数据传输到d3网关,并将数据在网关处理和分析后作为相关信息传输到云端。系统支持多达1,500个传感器,每六个小时可传输一次图像,便于处理大量数据。如果大幅减少需要处理并通过网关传输至云端的数据量,则可以实现无延迟的操作。数据可在MYNXG平台上实现可视化并由显示器输出。

案例总结

与可适配现有基础设施的MYNXG平台配合使用,基于UCS系列壳体的d3网关是工业过程数字化的核心部件。UCS壳体系列还为网关进一步的扩展奠定了坚实的基础。Möller说:“从功能的角度来看,我们网关的高灵活性与UCS壳体的高适应性相匹配。” MyOmega的IoT平台也得到了旨在表彰德国中小型企业卓越成就的“Initiative Mittelstand”的肯定。2018年,MyOmega Systems GmbH荣获行业与物流类IT创新奖。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555