高性价比的楼宇和物业管理

布隆伯格航拍图

整体概况

了解所有物业的全局概况可实现基于需求的管理。

持续监测所有楼宇的物业状况,不仅仅有助于实现智能的管理和维护。智能评估所记录的数据有助于持续调整房屋的用途、效率和持久价值,以适应各种组织变化和市场变化。对楼宇物业进行全面的管理可确保业主、用户和客户长期的收入增长、质量保证和持久价值。

对比和维护物业概况信息

楼宇管理系统的控制面板  

Emalytics提供的特定区域透明数据视图

基于物联网的Emalytics楼宇管理系统可实现跨楼宇的数据对比。清晰的楼宇概况视图有助于用户了解基于应用的楼宇数据。

为实现最佳管理,该系统生成关键数据,提供楼宇能耗等特定区域的透明数据。

远程维护可简化工程设计。自动化系统的维护、升级或改动可针对特定区域实施。还可根据需要规划和控制维护间隔时间。

部门耦合有助于实现能源系统的改变

能量图景,变电站,城市  

面向未来的部门耦合

从长远看,只有各部门相互耦合才可能实现能源系统的改变。通过组合式整体方案智能联网通风、供暖、光伏系统和电动汽车充电装置,确保未来稳定的能源供应。楼宇和物业将作为整个网络的一部分。

Emalytics楼宇管理系统记录、保存和评估必要的数据以确保实施面向未来的部门耦合。

通过Emalytics实现区域管理

不同的物业信息可连接到Emalytics楼宇管理系统  

清晰了解全局概况,实现基于需求的管理

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100