产品主数据

您想要进行高效的设计并在CAE应用程序中整合我们的产品吗?我们提供菲尼克斯电气产品的主数据。您只须把相关数据发送到工程设计方案中,即可开始快速安全的设计。菲尼克斯电气会定期扩展和更新产品系列。

AmpereSoft ProPlan

AmpereSoft

通过AmpereSoft,在ProPlan系统中输入产品名,您就可以查询到该产品的主数据。使用鼠标拖放,就可以把产品添加到您的CAE系统中。

返回到最上方

AUCOTEC Engineering Base

AUCOTEC Engineering Base

您是AUCOTEC Engineering Base 用户吗?您希望直接从AUCOTEC网站上下载产品主数据和符号吗?请点击以下链接。

返回到最上方

EPLAN P8 2.x版

您可以在此下载2.0及以上版本的EPLAN P8格式的菲尼克斯电气产品主数据。

返回到最上方

IGE+XAO SEE Electrical Expert

IGE+XAO SEE Electrical Expert

以下为IGE+XAO页面链接。您可使用此链接查找产品主数据,包括智能3D模型,适用于SEE Electrical、SEE Electrical Expert和SEE Electrical 3D Panel。您可在IGE+XAO数据门户SEE Web目录中下载。

返回到最上方

WSCAD

WSCAD

以下为WSCAD网站链接。您可在此查询菲尼克斯电气产品的主数据以及其标识符号。然后,将这些数据直接导入WSCAD数据库。

返回到最上方

ZUKEN

ZUKEN

以下为ZUKEN网站链接。您可在此查询菲尼克斯电气产品的主数据以及其标识符号。然后,将数据直接导入ZUKEN E³数据库。

返回到最上方

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100