培训

培训

培训

我们提供客户定制化的培训服务,告诉我们您的需求,我们的工程师会到您身边为您服务。

2020年自动化培训

报名截止日期为培训课程开始前一周周五。

联系人:Ms.孙艺

电话:025-52121888-8628 或 自动化服务热线:4008281555-8#

邮箱:sunyi@phoenixcontact.com.cn 

菲尼克斯自动化公众号

二维码

如需查阅更多培训相关信息,请关注我们的二维码。       

 

在此公众号中
可以报名线下自动化培训课程;
报名并观看自动化培训课程直播及回放;
查看并下载自动化产品应用帮助文档,行业应用案例,解决方案,样本等资料;
技术支持工程师在线解答问题;
定时推送培训信息、技术文章、新闻、案例等相关消息;

 

                

自动化培训手册

课程介绍

概览

自动化技术不断地发展,变得越来越复杂。定期的培训课程,有助于拓展和更新用户的知识面,使用户跟上技术发展步伐。
我们的培训计划包括标准培训课程和用户定制培训课程,以满足您的各种要求。最新的控制技术和经验丰富的培训工程师,以确保培训课程既实用又成功。从我们的标准培训课程中选择满足您要求的培训课程,形成最适合您的培训套餐。或者,您可以确定一个定制培训课程,这意味着您可以指定培训主题,日期,地点和时间。我们的专家将很乐意协助您,选择合适的课程。

标准培训
标准培训课程覆盖菲尼克斯自动化的所有技术,内容包括总线技术、网络技术、无线技术、基于IEC61131的PC WORX编程、高级编程、SCADA系统、功能安全、信息安全技术等内容,热门课程如下:

  • PLC课程

1)自动化基础入门课程

AUTOMATION BASIC COURSE

2)PCWORX 基础编程课程

PCWORX BASIC PROGRAMMING COURSE

3)PCWORX高级编程课程

PCWORX ADVANCED PROGRAMMING COURSE

4)冗余系统课程

REDUNDANT SYSTEM COURSE

5)PLCnext系统课程

PLCnext SYSTEM COURSE

 

  • SCADA课程

SCADA COURSES

6)VISU+ 组态软件用户课程

VISU+ SOFTWARE USER COURSE

7)VISU+ 组态软件用户高级课程

VISU+ SOFTWARE USER ADVANCED COURSE

8)工控机用户课程

INDUSTRIAL PC USER COURSE

 

  • 网络通讯课程

NETWORK COMMUNICATION COURSES

9)工业以太网通讯技术课程

INDUSTRIAL ETHERNET COMMUNICATION TECHNOLOGY COURSE

10)工业无线通讯技术课程

INDUSTRIAL WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGY COURSE

11)信息安全技术系统课程

INFOMATION SECURITY TECHNOLOGY SYSTEM COURSE

 

  • 总线通讯课程

FIELDBUS COMMUNICATION COURSES

12)PROFINET网络工程师课程

PROFINET NETWORK ENGINEER COURSE

13)PROFINET网络安装师课程

PROFINET NETWORK INSTALLER COURSE

14)INTERBUS安装与启动

INTERBUS INSTALLATION & STARTUP

15)现场总线技术课程

FIELDBUS TECHNOLOGY COURSE

 

  • 其它课程

OTHERS COURSES

16)功能安全系统

FUNCTION SAFETY SYSTEM

17)安全PLC编程课程

SAFETY PLC PROGRAMMING COURSE

     

  • 行业培训

INDUSTRY TRAINING

1)PhoenixCar电气标准与维修工程师

PHOENIXCAR STANDARD AND MAINTENANCE ENGINEER

2)IOT智能楼宇解决方案

IOT SMART BUILDING SOLUTION

 

1)自动化基础入门课程

该课程会介绍自动化系统的入门知识,帮助初学者了解自动化技术, 掌握基础应用。让学员熟悉使用自动化产品,学会使用产品搭建一个自动化系统。在练习中,学会如何安装和调试启动基础自动化系统。

培训对象:

希望使用菲尼克斯产品作为实验室解决方案的人员,希望更加了解自动化系统的学生等

知识要求:无

课程内容:

  1. 自动化系统基本概念
  2. 自动化系统的构成
  3. 利用基础产品实现自动化系统的调试和启动
  4. 自动化系统新技术

课程时长:  2天

2)PCWORX 基础编程课程

介绍如何使用PCWORX进行PROFINET系统的组态和编程。学员将学习自动化硬件和IEC61131项目结构所需要的基本知识。学员将学习IEC61131编程语言,练习创建小例子,并学习使用软件的一般特性。

培训对象:
使用基于PLC的自动化解决方案的人员,希望更多了解该技术创新可能性的规划人员、编程人员和调试工程师,以及希望切换至基于IEC 61131控制系统技术中的编程人员。
知识要求:
具备自动化技术的基础知识。
课程内容:

  1. PROFINET基础和诊断
  2. 自动化系统硬件和软件结构
  3. 控制器的结构,特征和设置
  4. 连接总线系统的组态
  5. 遵循IEC 61131编程标准的项目结构
  6. 使用IEC 61131编程语言编程,包括功能块图(FBD),结构化文本(ST),梯形图(LD)
  7. 变量结构
  8. 编程技巧和信息

课程时长:  3天

3)PCWORX高级编程课程

在本课程中,学员将学习串口通信、Modbus TCP通讯、TCP/IP通讯、SQL数据库归档、PLC文件读写、PROFINET通讯及诊断等知识。学员将练习自建项目,其中涵盖练习所创建的功能块的程序。同时,该课程还涵盖了在PCWORX中的任务处理,功能块和程序的重复使用。

培训对象:
使用菲尼克斯电气自动化解决方案,并希望按IEC 61131国际标准进行编程的规划人员、编程人员和调试工程师。
知识要求:
具备自动化技术的基础知识并参加过PCWORX基础课程的学习
课程内容:

  1. 以太网通信基础(TCP/IP协议)
  2. 以太网通讯功能块编程
  3. Modbus/TCP基础知识
  4. Modbus/TCP功能块编程
  5. SNTP及IP_TIME功能块编程
  6. 串口通讯基础知识
  7. 串口通讯编程
  8. PROFINET通讯
  9. PROFINET诊断
  10. SQL基础知识
  11. SQL功能块介绍及编程
  12. 文件读写功能块介绍及编程
  13. 程序和功能块的多重使用
  14. 使用AX控制器的主从站结构
  15. 实践练习

课程时长:  3天

4)冗余系统课程

介绍了菲尼克斯的冗余控制器RFC 460R、软冗余技术和菲尼克斯冗余系统的切换机制。在实验环节中,让学员了解如何设置冗余网络,如何组态冗余系统,以及如何配置冗余系统的OPC服务器。

培训对象:

基于菲尼克斯自动化解决方案的系统集成商、软件工程师和调试工程师,终端用户的维护工程师、以及希望了解冗余系统应用的工程师们。

知识要求:

具备基础电气知识和自动化产品的基础知识。

课程内容:

  1. 冗余系统的网络设置
  2. 冗余控制器RFC 460R介绍
  3. 软冗余系统介绍
  4. 冗余系统切换条件
  5. 冗余系统在PCWORX中的组态
  6. 冗余变量和冗余系统变量
  7. PCWORX和冗余系统通信机制
  8. 冗余系统的诊断
  9. 冗余系统的OPC配置
  10. 网络冗余协议

课程时长:  2天

5)PLCnext系统课程

本课程介绍了菲尼克斯的PLCnext技术的框架结构和理论知识,使学员掌握如何在PLCnext Engineer中创建IEC 61131项目,如何使用PLCnext Engineer中集成的可视化解决方案去创建一个实际应用的简单用户界面,如何在PLC中运行C++和Matlab Simulink程序,以及如何在Eclipse软件中编写简单地C++程序,让学员熟悉基于PLCnext技术平台的多种调试和诊断方。

培训对象:

基于菲尼克斯自动化解决方案的系统集成商、软件工程师和调试工程师,终端用户的维护工程师、以及对新的PLC技术有兴趣的工程师们。

知识要求:

具备基础电气知识和自动化产品的基础知识。

课程内容:

  1. PLCnext技术基础介绍
  2. PLCnext Engineer编程软件的使用
  3. PLCnext Engineer HMI的使用
  4. 使用菲尼克斯SDK创建并配置C++项目
  5. 配置MATLAB Simulink模型生成代码
  6. 混合使用IEC 61131,MATLAB/Simulink和C++程序
  7. 在线调试
  8. 诊断方法

课程时长:  4天

6)VISU+ 组态软件用户课程

本培训课程介绍触摸屏的特点,如何使用标准接口OPC(DA/UA)或者PLC驱动在Visu+环境下链接一个PCWORX自动化项目数据,该项目数据可以在工控机或触摸屏运行,学员将使用这一软件进行编程练习,创建小例子,以此熟悉并掌握软件的应用。

培训对象:

希望使用一个紧凑而功能强大的可视化系统作为系统解决方案,试图扩展自己的自动化系统的咨询工程师,编程人员和运行工程师。

知识要求:

有自动化技术的基本知识

课程内容:

  1. 触摸屏硬件介绍
  2. 修改一个PCWorX项目来提供OPC (DA/UA) 数据
  3. 熟悉和设置OPC (DA/UA)服务器
  4. 通过PLC驱动来读取数据
  5. 介绍图形化软件Visu+
  6. 连接到自动化项目
  7. 数据记录和报警管理的设置
  8. 用户及用户等级
  9. SQL数据归档设置
  10. 多语言切换
  11. 报表生成
  12. Web功能及Visu+ mobile功能
  13. 脚本设置
  14. 系统配置
  15. 项目下载及运行
  16. 术语和使用技巧

课程时长:  2天

7)VISU+ 组态软件用户高级课程

本培训课程介绍Visu+环境下高级功能的使用,使得SCADA系统的呈现更加丰富,功能更加多样。学员将使用这一软件进行编程练习,创建小例子,熟悉并且掌握软件的高级应用。

培训对象:

希望使用一个紧凑而功能强大的可视化系统作为系统解决方案,开发上位高级功能,试图扩展自己的自动化系统的咨询工程师,编程人员和运行工程师。

知识要求:

有自动化技术的基本知识并参加过Visu+软件基础课程

课程内容:

  1. SNMP通讯
  2. SQL Server数据库读写
  3. 嵌入式水晶报表
  4. Web发布功能
  5. 与PCWORX中数组与结构体变量连接
  6. 公共对象使用
  7. 运行时用户管理
  8. 菜单的创建和使用
  9. IL Logic软逻辑编辑器
  10. CFR21-Part11的使用
  11. Symbol的创建和使用
  12. 更改工具箱内对象的默认属性
  13. 利用按钮控件运行程序和命令
  14. 子项目的使用
  15. 冗余服务器和网络功能实现

课程时长:  2天

8)工控机用户课程

该课程为您介绍IPC产品的技术优势,及其在自动化领域的应用。让学员通过学习了解到IPC的架构及深层知识。

培训对象:
使用IPC作为自动化解决方案的计划工程师,实施工程师和维护工程师

知识要求:
具备电脑的基本知识和自动化基础知识

课程内容:

  1. 工控机技术特点
  2. 工控机启动
  3. BIOS设置
  4. 嵌入式操作系统介绍
  5. 存贮媒介分类及特点
  6. 触摸技术分类及特点
  7. 常见故障诊断

课程时长:  1天

9)工业以太网通讯技术课程

本培训课程介绍工业以太网是如何应用于自动化技术中的。实践练习是采用光缆、电缆以及各类以太网组件搭建成工业网络。通过实践练习,向学员讲授以太网技术基础。

培训对象:
希望拓展理论知识、了解“自动化技术中的以太网”的负责自动化解决方案的规划人员、服务人员以及用户。
知识要求:
具备数据处理、数据传输以及自动化技术的基本知识。

课程内容:

  1. 工业网络技术的介绍;
  2. 以太网技术:传输介质、访问方法、MAC地址
  3. TCP/IP协议:IP地址、子网掩码、地址解析协议
  4. 以太网设备:交换机和路由器
  5. 工业级以太网:拓扑、线缆、Factory Line产品系列
  6. 交换机环网冗余:RSTP、MRP
  7. 路由器设置:Router、1:1NAT
  8. 术语

课程时长:  1天

10)工业无线通讯技术课程

本课程为您介绍有关工业无线网络在自动化技术方面的应用,您将会学习到无线技术的基础知识及相关术语,在练习时间里您还可以自己动手利用我们的设备建立无线解决方案来巩固学习内容。

培训对象:

试图了解无线产品在自动化方面应用前景;即将使用无线产品进行方案设计的人群。

知识要求:

自动化解决方案的规划人员及使用者,并且想更深入地了解自动化技术领域的技术。

课程内容:

  1. 无线通信基础知识,工业环境中的频率分配,信号传播及范围
  2. WLAN标准,现有频带和数据速率,传输标准(IEEE 801.11a/b/g/n)的区分和选择
  3. WLAN网络结构,WLAN设备寻址,连接的定义和建立,动态网络(漫游)构建
  4. 无线技术基础知识,无线信号传输范围计算,选择合适的天线和天线电缆,根据法规规范
  5. Radioline产品的调试、启动和诊断
  6. Bluetooth产品的调试、启动和诊断
  7. 协议概述
  8. 学习自动化领域组态实例,通过实践练习讨论并执行多种解决方案

课程时长:  1天

11)信息安全技术系统课程

本培训将介绍要求严格的以太网安全和远程服务解决方案理论和实践知识。 介绍防火墙/路由器产品"FL mGuard "理论知识,还提供完整的实践练习。 该产品可用于工业网络中的多种应用场合,能够实现对安全和远程服务需求的解决方案。

培训对象:

使用信息产品的自动化工程师、规划人员和IT工程师

知识要求:

具有以太网基础知识

课程内容:

  1. 工业网络中存在的危险
  2. 安全理念:终端设备保护,网络保护,依靠用户的网络访问,安全远程监控,未受保护网络中的加密通信
  3. 网络地址转换(NAT):IP伪装,端口发送,1:1 NAT
  4. 防火墙:基于MAC地址、IP地址和端口号的过滤器,状态包检查,防拒绝服务攻击,针对不同用户的个性化防火墙控制
  5. 运行模式,潜行,路由器,通过HTTPS进行远程连接,恢复过程,支持工具
  6. 虚拟专用网络(VPN),通过以太网网络进行安全通信,通过共享密匙(PSK)和X.509v3证书认证
  7. 实践练习

课程时长:  1天

12)PROFINET网络工程师课程

该培训将会为您介绍PROFINET在自动化领域是如何应用的。在Ethernet培训的基础上,您将会学习到PROFINET元器件类型及简单的图形化配置。您将使用PROFINET控制器来配置PROFINET I/O设备。并可以连接PROFINET输入/输出至OPC。该课程可以帮助用户配置一个多样化的PROFINET设备组成的工业以太网。

通过课程测试后,您还将获得由PI-China颁发PROFINET网络工程师资格证书

培训对象:
使用PROFINET作为自动化解决方案的计划工程师,实施工程师和维护工程师

知识要求:
具备数据处理、数据传输以及自动化技术的基本知识。并完成以太网培训。

课程内容:

  1. PROFINET概念
  2. 元器件型号及描述
  3. 现场总线设备及应用综合了解
  4. 运行系统
  5. 网络安装指导
  6. 演示程序执行
  7. 系统部分构建
  8. 网络元器件分配
  9. 下载、操作中检测程序

课程时长:  2天

13)PROFINET网络安装师课程

该培训将会为您介绍PROFINET在自动化领域应用时的安装注意事项。在Ethernet培训的基础上,您将会学习到PROFINET元器件类型及硬件连接方法。您将使用专业工具制作PROFINET连接线缆和接头,并使用PROFINET控制器来配置PROFINET I/O设备。该课程可以帮助用户避免因为安装错误导致的系统故障。

通过课程测试后,您还将获得由PI-China颁发PROFINET安装师资格证书。

培训对象:
使用PROFINET作为自动化解决方案的安装工程师

知识要求:
具备自动化技术的基本知识

课程内容:

  1. PROFINET基础和诊断
  2. 工业以太网的基础知识
  3. 工业以太网传输介质的介绍
  4. 自动化系统硬件和软件结构
  5. PROFINET设备的装配及检测
  6. 控制器的结构,特征和设置
  7. PCWorX组态编程
  8. 故障排查

课程时长:  1天

14)INTERBUS安装与启动

学员将系统学习S7控制系统的CMD知识,学习如何将INTERBUS集成到S7控制系统中。另外,还将学习INTERBUS标准功能块知识,以及如何使用这些功能块在循环程序中执行S7过程和总线控制。学员可在循环程序中使用诊断接口进行总线和I/O错误的诊断,并对此做出响应,学员还将学习控制板的扩展地址区,以及如何在控制器中创建自己的INTERBUS功能。

培训对象:

使用INTERBUS在SIMATIC S7控制系统上完成自动化任务的规划人员,编程人员和调试工程师。

知识要求:

具有CMD知识,熟悉STEP7编程软件

课程内容:

  1. INTERBUS系统、组件、拓扑
  2. 控制板的机构,特征和设置:控制板接口和操作元素、控制板设置/操作模式、可能的地址区
  3. INTERBUS的诊断选项
  4. 用CMD软件进行INTERBUS组态:编辑一个组态好的总线组态、控制板的基本设置(诊断和控制寄存器/地址区)、寻址选项(扩展区)、创建用户自定义功能
  5. INTERBUS与控制系统的连接:S7站的结构、硬件组态、菲尼克斯电气标准软件的功能和使用

课程时长:  2天

15)现场总线技术课程

介绍PROFIBUS, DEVICENET以及MODBUS现场总线基础知识,介绍菲尼克斯IO产品的特点优势和在现场总线中的使用方法,让学员学会使用菲尼克斯IO产品搭建一个现场总线自动化系统。在练习中,学会如何安装接线和调试启动。

培训对象:

基于菲尼克斯自动化产品的系统集成商、软件工程师和调试工程师,终端用户的维护工程师。

知识要求:

具备基础电气知识和自动化产品的基础知识。

课程内容:

  1. PROFIBUS、DEVICENET、MODBUS现场总线介绍
  2. 菲尼克斯IO产品的特点优势
  3. IO产品的安装和接线
  4. IO产品在软件(STEP7、TIA portal、RSNetWorx、RSLogix5000)中的配置组态
  5. 现场总线的调试和启动
  6. 现场总线的诊断

课程时长:  3天

16)功能安全系统课程

本培训课程将介绍功能安全的定义及必要性,功能安全相关的技术标准,功能安全的评估及计算(简单介绍PL性能等级计算软件SISTEMA),功能安全实现的方法(安全继电器和安全PLC的对比),可编程安全继电器的应用。学习安全技术基础知识,并熟悉相关术语。 您将学习到在自动化领域中安全解决方案,并将这些解决方案用于实际。

培训对象:

自动化工程师、规划人员和维护工程师。

知识要求:

具备自动化技术和安全概念的基本知识。

课程内容:

  1. 安全技术的必要性和使用场合
  2. 功能安全相关的技术标准(ISO 13849,IEC 62061)
  3. 与安全等级相关的参数(Category,MTTFd,DC)
  4. 安全回路的基本组成及要求,安全等级的计算方法(实例化一个安全控制回路)
  5. 安全继电器和安全PLC的对比
  6. 可编程安全继电器的硬件设置及软件编程
  7. 学习安全领域组态实例,通过实践练习深入了解安全解决方案

课程时长:  2天

17)安全PLC编程系统课程

本培训课程将介绍功能安全的定义及必要性, 详细讲解自动化技术中的SafetyBridge和PROFIsafe安全技术应用。 您将学习安全技术基础知识,并熟悉相关术语。 您将学习到在自动化领域中复杂分布式安全解决方案,还将学习到安全PLC的解决方案,并将这些解决方案用于实际。

培训对象:

计划使用SafetyBridge安全产品或者PROFIsafe 安全PLC的自动化工程师、规划人员和维护工程师。

知识要求:

具备自动化技术和安全概念的基本知识。

课程内容:

  1. 安全技术的必要性和使用场合
  2. 安全继电器和安全PLC的对比
  3. 不同安全PLC系统之间的差异性
  4. 基于菲尼克斯PLC的SafetyBridge安全技术的常规配置和安全功能实现
  5. 基于菲尼克斯安全PLC的PROFIsafe安全技术的常规配置和安全功能实现
  6. 学习安全领域组态实例,通过实践练习讨论并执行多种解决方案

课程时长:  2天

PhoenixCar电气标准与维修工程师

介绍基于菲尼克斯产品在汽车行业解决方案及应用,包含汽车焊装,涂装及总装工艺段及部分其他解决方案。学员将学习解决方案中用到的软硬件及协议相关知识,包含编程,上位,通信协议,安全,诊断等解决方案实现过程中所需的知识及操作,并且进行相关练习。

培训对象:

汽车行业相关项目调试工程师,汽车制造厂维修工程师。

知识要求:

自动化基础知识,网络基础知识,IEC61131-3标准知识。

课程内容:

  1. 系统软件硬件说明与安装
  2. 自动化系统,PROFINET基础
  3. PCWORX基础
  4. PhoenixCar相关软件
  5. 现场安全及PROFISAFE
  6. 上位系统VISWIZ与GRAPHWORX使用
  7. 系统诊断功能操作
  8. 相关练习与操作

课程时长: 5天

IOT智能楼宇解决方案

介绍菲尼克斯Emalytics智能楼宇系统,基于ILC 2050 BI控制器,利用楼宇自动化中使用的主要通信协议采集数据,并进行程序编写和上位制作。学员将学习到楼控系统的调试维护管理,并将自己创建例子进行编程调试。

培训对象:

楼宇行业相关调试工程师,维护工程师

知识要求:

具备自动化编程基本知识。

课程内容:

  1. Emalytics架构介绍,ILC2050硬件介绍
  2. 创建平台和站并进行硬件集成
  3. 通过通信驱动采集数据
  4. 历史,报警,日历计划
  5. 基本库和楼宇专用库文件
  6. 平台间网络通信
  7. 可视化界面

课程时长: 4天

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100