返回概述

INTERBUS安全

INTERBUS是一种快速总线,用于工业环境中过程数据的传输。由于其出色的传输方式和技术,INTERBUS可实现快速、循环及等时数据传输。INTERBUS-Safety是对总线系统的功能扩展,用于传输安全数据。

INTERBUS-Safety协议

INTERBUS-Safety协议  

INTERBUS-Safety协议

INTERBUS-Safety通过增加安全数据交换的选项扩展了INTERBUS系统功能。系统可在安全控制器上执行自由编程的安全功能,所需的安全输入和输出数据则从安全INTERBUS设备中输入或输出。

安全控制器和安全INTERBUS设备通过INTERBUS-Safety协议进行互通。INTERBUS-Safety协议置于标准INTERBUS协议之上,其中包含了安全输入和输出数据以及数据安全信息。

黑色通道原则

黑色通道原则  

黑色通道原则

INTERBUS-Safety使用黑色通道原则确保数据通过标准网络传输。因此,总线系统无需执行安全任务,仅用作传输媒介。

安全和非安全相关数据整合入INTERBUS求和框架协议的数据流中。仅有安全INTERBUS设备和安全INTERBUS控制器能对植入的安全协议进行评估。

INTERBUS-Safety协议包含安全数据的保护方式,可检测出下列错误:

  • 信息重复
  • 信息丢失
  • 信息植入
  • 信息顺序错误
  • 信息损坏
  • 信息延迟
  • 设备混淆

此外,INTERBUS-Safety协议的确定性处理指的是在给定的安全链路(从输入、安全传输、处理到输出)中观测响应时间。

响应时间

INTERBUS-Safety系统快速响应  

INTERBUS-Safety系统快速响应

INTERBUS-Safety系统的一大特点就是反应迅速,关机时间有保障。安全处理能在短时间内触发关机。

在大多数情况下,从检测出危险到关机,仅需要很短的时间。得益于总框架协议的高效率,INTERBUS系统可以低时钟速率实现快速反应。

通过确定性协议处理,可以精确计算INTERBUS的循环次数。对各安全功能而言,固定时长指的是保障关机时间,即信号流从输入模块到输出模块的时长。保障关机时间是根据安全功能输入的最长处理时间和输出的参数化关机时间来确定的,因此不同的安全功能,其保障关机时间各不相同。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555