诊断机制

PROFINET的诊断主要基于PROFINET协议中的集成诊断功能。由于设备支持TCP/IP通信,PROFINET IO也能通过SNMP(简单网络管理协议)或网络服务器技术进行诊断。

PROFINET诊断

PROFINET诊断  

PROFINET诊断机制

在进行PROFINET诊断时,设备使用循环I/O传输来表示故障。与此同时,设备通过非周期性通讯发出警报,并将警报发送给控制器。

警报可分为两类:

  • 带相关参数的故障状态警报。参数含PROFINET特定错误代码、设备特定错误代码或设备特定错误数组。
  • 磨耗指示器的信息或与快速诊断相关的类似信息可根据维护要求以两个不同的优先级上报。

从相关设备的GSD文件中可获得故障代码原因的文本信息。这意味着诊断工具能以方便用户的文本格式显示所有的故障信息。设备提供的故障信息越详细,控制器或工程系统中的诊断就越精确。

拓扑检测

PROFINET拓扑检测  

大型网络也可清晰显示

为了在使用挠性线缆连接的网络中定位诊断消息,PROFINET采用了符合IEEE标准的链路层发现协议(LLDP)。建立连接时,设备通过LLDP与相邻的元件交换设备名称和端口号。

设备数据交换时,需要通过设备名字访问,因此每个设备名字必须唯一。保留在设备中的相邻元件的信息可通过SNMP或PROFINET协议读取。

如果网络中的所有设备都支持LLDP,那么诊断工具就可以精确地显示拓扑图像。这样,故障信息可直接在设备或端口处显示。

基于SNMP和网络的诊断

基于SNMP和网络的诊断  

通过网络服务器或SNMP管理器进行诊断

除典型的PROFINET机制外,该现场总线系统还提供其他实用功能:简单网络管理协议(SNMP)是既有的全球以太网管理标准。

运行在PROFINET设备上的SNMP代理向SNMP管理器或陷阱接收器发送故障信息,如SNMP陷阱。陷阱接收器显示信息,或使用SNMP检索其它设备信息。

网络服务器是另一种可行的诊断工具。如今很多设备都具有集成网络服务器的功能。网络服务器使用PC平台上的标准浏览器通过HTTP直接从设备上调用诊断页面。因此制造商无需在PC平台上额外安装诊断工具。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100