用于快速充电站的HPC大功率充电技术

配备HPC充电站的高速公路休息站

电动汽车快速充电站

我们的大功率充电技术让电动汽车长时间充电成为过去,只需三到五分钟,电动汽车即可续航100 km。

返回至 技术

类别

  • 技术
    HPC大功率充电技术

    菲尼克斯电气的智能HPC技术基于可使充电电流达到500 A的主动式冷却系统,不影响充电系统的安全性或可管理性。

  • 应用领域
    HPC充电技术的应用领域

    菲尼克斯电气HPC系统适用于需要在短时间内完成电动汽车充电的场合,尤其是在高速公路上和主要的道路交汇处。

大功率充电技术由菲尼克斯电气开发并应用于电动汽车快速充电站。使用此项技术,电动汽车只需充电三到五分钟,即可续航100 km。菲尼克斯电气的大功率充电技术是电动汽车发展史上的里程碑,电动汽车可在充电站快速完成充电,使电动汽车进入人们的日常生活。使用500安的大电流在电动汽车充电服务区为电动汽车充电将日益普及。

大功率充电技术荣获创新技术大奖——
Wladimir Klitschko博士亲自颁奖

菲尼克斯电气大功率充电技术荣获“2019年度创新技术”大奖  

菲尼克斯电气Dirk Moseke、Robert Ewendt和Michael Heinemann与Wladimir Klitschko博士和DDW总经理Michael Oelmann(照片:Uwe Erensmann / @ uepress)

2019年5月9日这个星期四,菲尼克斯电气大功率充电技术荣获“2019年度创新技术”大奖。菲尼克斯电气电动汽车公司首席执行官Michael Heinemann在杜塞尔多夫举行的颁奖典礼上正式接受德国经济信息门户“Die Deutsche Wirtschaft”(DDW)颁发的商业大奖:“评委会慧眼识珠,我们对此深感荣幸。更让我们喜出望外的是,我们还获得‘人民选择奖’。”

20多家公司在这次商业评选中获得各类大奖,但只有三家公司获得由大众投票选出的“人民选择奖”。该奖项由Wladimir Klitschko博士亲自颁发。更多关于颁奖典礼的信息和照片,请参见我们发表在LinkedIn上的相关文章。

短充电时间,长续航距离——
采用大功率充电技术的快速充电站

可实现短时充电的大功率充电枪  

大功率充电技术可在极短时间内完成电动汽车充电

使用大功率充电技术,电动汽车可在充电站快速充电,实现远距离续航,媲美燃油汽车。采用这种先进的充电技术,充电功率可达500,000瓦(0.5兆瓦),短暂的休息时间即可完成电动汽车充电。大功率充电枪还符合CCS标准,向后兼容不支持最新技术的电动汽车。组合式充电系统(CCS)已成为欧洲和美洲的充电标准。

下一代电动汽车充电站——快速安装,可维护性高

易于安装和维护的电动汽车大功率充电站  

易于安装和维护的电动汽车大功率充电系统

电动汽车充电桩和充电站的规划人员和制造厂家特别重视便于安装和设置的技术。大功率充电技术开发伊始,菲尼克斯电气即致力于实现快速安装。为此,菲尼克斯电气开发出特殊的线缆穿墙模块,可将充电线缆快速便捷地安装到充电站。因此,采用大功率充电技术的快速充电站的装配时间实际上等同于传统充电站的装配时间。

同时,该技术确保充电站的维护同样便捷。与传统充电站相比,大功率充电站配备智能液体冷却装置,可防止充电枪和充电线缆因充电电流过高出现过热情况。采用环保型水-乙二醇混合冷却液,冷却回路的维护相对简单。与维护密集型封闭油冷却系统相比,我们的充电枪采用半开放系统,维护更轻松。

公共电动汽车充电站的充电枪可能掉落或遭到汽车碾压,往往需要承受较大的机械应力,尤其是充电枪的前面板。 菲尼克斯电气大功率充电枪可快速更换前面板和电源端子。因此维修快速简便,无需更换全套充电枪,从而大幅降低维修成本并最大程度缩短充电站停工时间。

可实时传输分析数据的智能充电枪

充电枪搭载智能技术:内置传感器技术,可提供有关大功率充电枪整体状态、使用和磨损情况的信息以及其他分析数据。所有信息均存储在充电枪内,且可实时传输给操作人员。为确保高安全性,需要持续对系统进行监控,以防发生系统过热及冷却液泄漏等情况。大功率充电枪已通过CE认证,符合相关标准。因此,对于快速充电站而言,充电枪缆侧已取得各项相关认证。

大功率充电枪详解

欲详细了解大功率充电枪的上述特性,点击热点信息即可。

 
大功率充电枪内视图

有关大功率充电系统组件、冷却系统和技术数据的更多信息,请参见相关技术一节。

从组合式快速充电系统(CCS)到大功率充电技术

采用智能传感器技术的快速充电枪  

我们的工程师在开发充电枪时克服了诸多挑战

我们的大功率充电技术基于菲尼克斯电气与汽车厂商合作开发的组合式充电系统(CCS)标准,有助于推动汽车行业技术发展。开发快速充电枪时面临的一大挑战是如何适配充电线缆线径与充电枪尺寸和重量,设计出实用的充电枪。只能通过开发智能高效的冷却系统,并精心设计充电枪以应对这一挑战。

此外,充电枪配有镀银端子以及导热良好可用作散热器的插芯。因此,充电枪可实现良好的稳定性和出色的冷却性能。

菲尼克斯电气——推动建立电动汽车充电标准并参与创建电动汽车组织

CharIN和NPM标志  

我们是CharIN和NPM成员

菲尼克斯电气已成为电动汽车和电动汽车快充行业的领军企业——不仅开发新产品和新技术,还参与建立电动汽车标准。菲尼克斯电气与德国领先的汽车制造商和TÜV Süd认证机构携手,参与创建CharIN(充电接口倡议)组织,积极推动电动汽车快速充电技术的普及。CharIN的目标是将组合式充电系统(CCS)发展成为全球性的电动汽车充电标准。

菲尼克斯电气还加入总经理Roland Bent先生最近创立的德国国家未来交通平台(NPM)。Bent先生担任该平台第6工作组(AG 6)主席,专注于电动汽车的监管、标准化、认证和审批。在此之前,他担任德国国家未来交通平台的前身德国国家电动汽车平台(NPE)第4工作组(AG 4)副主席。担任该职位期间,Bent先生在创建电动汽车全球性标准和法规方面发挥了重要作用。他将在NPM工作组继续从事这方面的工作。

电动汽车的现状和未来

电动汽车已适用于普及应用  

Wave Trophy拉力赛证明电动汽车适用于普及应用

电动汽车在德国乃至全世界范围内都具有越来越重要的意义。正如我们所知,电动汽车更环保,代表了汽车行业未来可持续发展的方向。为实现这一目标,汽车和电力行业需要采用多种新方案和创新技术。德国联邦政府和电动汽车行业的目标是将德国建设成为全球领先的电动汽车市场,并积极推进电动汽车变革,创造全球性标准。

采用我们的电动汽车充电站大功率充电技术,推动电动汽车的普及应用。如果电动汽车充电与传统汽车加油一样迅速实用,为消费者普遍接受,电动汽车快速充电技术必将塑造电动汽车美好的未来。目前,欧盟和德国联邦政府正在大力推广电动汽车充电站,包括建设采用大功率充电技术的充电站。

电动汽车及其充电站的发展将在未来面临诸多挑战,必须通过创新理念、技术和产品加以克服。菲尼克斯电气将与德国联邦政府、汽车行业代表、充电桩运营商和其他合作伙伴携手,通过大功率充电等先进技术,积极帮助塑造电动汽车的未来。

菲尼克斯电气多次成功参加全球规模最大的电动汽车拉力赛Wave Trophy,已成功地向世界证明电动汽车可推广普及。

定制大功率充电解决方案

您是否正在规划或建设电动汽车快速充电站?您是否对我们的大功率充电技术感兴趣?

大功率充电系统采用模块化设计,可灵活用于多种应用场合,有助于实现充电桩在全国范围内的推广。

我们很乐意为您提供帮助,为您量身定制快速充电站所需组件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HPC快充,超乎你想像

您以为电动汽车还需充电几个小时吗?HPC技术开启电动汽车快充新时代。

有关此主题的更多信息

有关电动汽车的精彩视频、参考资料、文献资料和基础知识。

电动汽车解决方案
电动汽车解决方案

我们的电动汽车社区

随时获取电动汽车和快速充电桩方面的最新信息

菲尼克斯电气在领英
在领英上关注我们