返回概述

WirelessHART网关,让网络设计更自由

采用菲尼克斯电气的WirelessHART网关设备,可轻松将难以访问的传感器集成到网络中。

实现灵活、简便操作的创新技术

WirelessHART网关  

菲尼克斯电气的WirelessHART网关设备

根据HART协议标准规定,我们的WirelessHART网关设备由接入点、网络管理软件和网关构成。

接入点用于和各类设备之间建立无线连接。网络管理软件是用于管理网状网络、优化数据通信、确保现场设备安全以及进行设备验证。

而网关是用于系统网络或主系统与WirelessHART网络之间的连接,包括以太网物理接口和Modbus/TCP协议。    

采用WLAN技术或以太网连接的网关设备

内置802.11b/g-WLAN收发器的网关  

通过WLAN,实现高性能的无线通信

在WirelessHART网关上配置集成式802.11b/g WLAN收发器后,您可以通过以太网端口或WLAN收发器客户端,轻松连接最多250台WirelessHART现场设备。您无需再用电缆来连接以太网,节省了大量成本。

WirelessHART网关可以将HART数据转换为Modbus TCP数据。这样,您可以根据需求,将设备集成到各类常用的资产管理系统中。

设备内置网络服务器,您可以通过标准网页浏览器,轻松完成组态和诊断操作。而RF(射频)链路继电器和RSSI测试点则具备其他几项诊断功能,包括检查WLAN的连接状态和信号强度。

我们通过128位AES(高级加密标准),确保WirelessHART通信的安全性。WLAN数据通过WEP、WPA或WPA2/802.11i进行加密处理。

HART-to-Modbus-TCP地址映射表,让安装更轻松

HART to Modbus-TCP标志  

HART-to-Modbus-TCP地址映射表,让组态更轻松

WirelessHART网关可以将HART数据转换为Modbus TCP数据,因此其安装和调试比较简便。设备联网后,立即被分配一个Modbus IP地址,并应用标准化的寻址方案。

这样为您免去了很多组态工作。    

冗余功能更可靠,网络建设成本更低

可靠的冗余功能  

可靠的冗余功能

WirelessHART网关内置WLAN客户端,免去和控制室之间的以太网布线连接。此外,这款网关设备可以直接安装在现场,十分方便。

WirelessHART网关上可以同时设置WLAN和LAN接口,因为这两种接口都配置了独一无二的IP地址。

这样,您可以将WLAN接口作为LAN接口的备用连接方式,因此实现冗余通信。

通过WirelessHART网关和设备实现移动接入

移动接入  

通过WLAN兼容设备实现移动接入

您可以在ad hoc模式下,对WirelessHART网关设备进行组态。在该模式下,您使用另一台WLAN兼容设备,无需通过WLAN接入点,即可直接访问网关。

然后,用户就可以通过笔记本电脑或PDA连接网关,进行编程或诊断操作。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555