返回概述

IEC 61131运行时系统

为精确地控制和同步各过程和处理阶段,必须使用足够强大的控制系统。现代处理器架构可满足对计算能力的要求。菲尼克斯电气的运行时系统可帮助开发IEC 61131控制器,满足最高标准。

ProConOS embedded CLR软件开发套件(SDK)

ProConOS embedded CLR系统概述  

ProConOS embedded CLR——开放式IEC 61131控制运行时系统

通过ProConOS eCLR软件开发套件(SDK),可根据硬件条件适配运行时系统。为控制器制造商提供开发和配置附加功能以及特殊功能的工具。

无论是否具有底层操作系统,ProConOS embedded CLR均提供实现基于嵌入式平台的全套控制器所需的全部功能:多任务能力、支持系统事件以及提供用于通信、调试和监控的设备接口。ProConOS embedded CLR SDK适用于各种CPU和实时操作系统。

返回到最上方

ProConOS embedded CLR运行时系统

ProConOS embedded CLR运行时系统软件包  

功能多样性的软件包

ProConOS embedded CLR是开放式标准化PLC运行时系统,符合IEC 61131标准,可执行不同的自动化任务(如,PLC、PAC、运动控制、CNC、机器人和传感器)。

通过采用国际标准的微软中间语言(简称为CIL,符合IEC/ISO 23271标准)作为设备接口,可使用C#或IEC 61131标准语言对ProConOS embedded CLR编程。

返回到最上方

ProConOS embedded CLR单芯片

ProConOS embedded CLR单芯片软件包  

节省空间,性价比高

ProConOS embedded CLR(eCLR)运行时系统适用单芯片架构。控制器代码可直接在闪存内执行(芯片内执行)。因此无需使用外部的RAM内存处理控制器程序。芯片内执行技术(execution-in-place)是一种用于控制器应用的高性能经济型解决方案,采用单芯片设计。

返回到最上方

ProConOS embedded CLR SoftPLC

ProConOS embedded CLR SoftPLC软件包  

PC机作为实时控制器

ProConOS embedded CLR(eCLR)提供硬实时的IEC 61131 PLC运行时环境。这样就可以开发出强大的基于PC硬件的控制器。IEC 61131标准语言和C#都可用于编程。在Windows操作系统环境下同时运行实时操作系统时,该解决方案可在1毫秒内的循环周期执行多任务。这种情况下,抖动在10微妙之内,运算速度极高,1微妙可执行1000行代码。

返回到最上方

ProConOS embedded CLR Visual Studio

ProConOS embedded CLR Visual Studio软件包  

使用高级语言,灵活程度非常高

ProConOS embedded CLR(eCLR)可用IEC 61131-3编程语言在MULTIPROG中编程或用面向对象的.NET高级语言C#在Visual Studio中编程。

用C#语言编写的功能块和功能也可在编程系统中使用。Visual Studio中安装了插件从而可以提供汇编模板。依据该模板生成MULTIPROG库。Visual Studio提供监控和故障排除接口以实现统一调试, 包括在线显示变量值、强制或覆盖变量、断点调试和OPC标签。

返回到最上方

集成PROFINET功能的ProConOS embedded CLR

ProConOS embedded CLR,带PROFINET软件包  

集成PROFINET功能

ProConOS embedded CLR环境也支持菲尼克斯电气软件的PROFINET通讯堆栈。PROFINET通讯堆栈可实施PROFINET控制器和/或PROFINET设备。该系统具有强大的软件架构,每毫秒可与100台PROFINET设备交换数据。

返回到最上方

演示软件下载

点击以下按钮可直接链接至IEC 61131控制演示软件下载区。

返回到最上方

返回概述
更多信息
下载

PHOENIX CONTACT
软件

+86 21 5228 9958

齐来工业园1902室
宜山路889号
200233 上海