新闻概述

智能高效,精益求精

2017/10/09

2017年菲尼克斯电气自动化新产品发布会

菲尼克斯电气作为全球知名的工业自动化领军企业和品牌,起步于世界上第一条现场总线INTERBUS的IT-powered Automation(融合IT的自动化),秉承不断创新的理念,从IEC61131-3软件、PLC、IPC\HMI、功能安全到PROFINET实时工业以太网、工业无线和信息安全,一步一个脚印,不断推出先进、可靠的自动化产品和解决方案。菲尼克斯电气作为工业4.0和智能制造的先行者和推动者,不断创新和演绎融合IT的自动化。全新一代开放的自动化平台PLCnext的推出,工业云PROFICLOUD、PCWorx Engineering的助力,见证菲尼克斯电气的自动化业务正在迈入一个新纪元和新境界。

2017年,菲尼克斯电气在工业自动化领域继续发力,推出了众多智能、高效的产品。

Inline ECO系列IO——传承经典,伴您前行

基于One slice,One function 应用理念,模块使用无需设置,即插即用,大大缩短系统调试时间。Inline ECO与Inline系统无缝兼容,搭配使用,让您的系统更加灵活,应用更加丰富。本次还将发布全新结构设计的总线耦合器模块,支持PROFINET, EtherCAT, CANopen等主流总线网络应用,助您轻松实现各种协议类型分布式IO系统的扩展和接入。

Inline ECO特别适用于机械制造、非标自动化、物流输送、市政、基础设施等行业应用。One slice,One function——如同接线端子一般简单易用的分布式IO模块。

无线通讯无限可能的无线模块WLAN1100

自于WLAN5100 的优良特性,无线通讯快速、稳定、可靠;外壳坚固耐用,通过IK08 冲击等级测试;单孔式一体化设计,内置支持MIMO 技术的双天线,安装使用简单方便; 支持PROFINET 和EtherNet/IP 工业以太网协议.

不简单而又简单的SWITCH2000系列管理型交换机

使用简单,开箱后无需设置即可支持冗余通讯、网络暴抑制等功能;支持PROFINET、EtherNet/IP、CC-Link IE 等工业以太网协议; 具有CE、UL、船级社、防爆等多种认证。

更薄更安全的PSRmini系列安全继电器

PSRmini 安全继电器令人难以置信的厚度!模块体积小,节省安装空间,适用于紧凑型的应用。另外,PSRmini触点数量满足客户引用,不会造成浪费,有利于降低成本。PRSmini还非常适用于安全PLC的输出扩展,我们为您的系统保驾护航!

全“芯”设计,智“慧”升级的惠选IPC

工业PC对智能生产和智能工厂发挥着关键的作用,可针对系统和设备进行高效的操作及监控。

惠选2代工控机是菲尼克斯电气2017年新推出的产品。采用Intel Apollo lake的CPU低功耗设计,可以扩展Wlan模块实现无线连接,采用更快更新的存储方式,实现系统的高效自动化和可视化。

对于宽屏16:9, 多点触控的应用,菲尼克斯电气完善了从入门级1000等级到高性能9000等级的VL2 工控机,面板配有多点触摸显示屏,适于安装在控制柜前面板,实现先进的计算机技术与新颖设计的完美组合。

菲尼克斯电气致力于为于工业应用领域提供全新的解决方案及高效的自动化服务。诚挚邀请您参加智能高效、精益求精——菲尼克斯电气自动化产品新品发布会,与我们一起讨论创新解决之道。

 

 

 

苏州站:苏州市星港168号中茵皇冠假日酒店,2017年10月17日 13:00--16:30

无锡站:无锡市永和路18号凯宾斯基饭店,2017年10月19日 13:00--16:30

杭州站:杭州市凤起路555号温德姆至尊豪廷酒店, 2017年10月24日 13:00--16:30

 

 


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻