新闻概述

用于电涌保护测试设备的新型测试适配器

2016/07/27

用于电涌保护设备移动测试的测试适配器  

配合CHECKMASTER 2测试设备使用的两种新型测试适配器

菲尼克斯电气新推出两种配合CHECKMASTER 2测试设备使用的测试适配器, 从而通过移动测试平台CHECKMASTER 2可对FLASHTRAB-SEC-H、PLUGTRAB-UFBK和UAK系列产品进行测试。

综合功能测试要求测试所有相关的电涌保护器元件。通过测试可检测出已达耐受上限的受损电涌保护器元件并提供更换意见。从而提高系统可用性,减少不必要的维修成本。新增CM 2-PA-SEC-HYBRID和CM 2-PA-PT/A两种测试适配器后,该系列目前共包括七种测试适配器。


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻