新闻概述

用于Radioline无线通信系统的PC Worx功能块

2016/10/19

用于Radioline无线通信系统的PC Worx功能块  

通过功能块可直接读取无线系统参数

使用PC Worx新型功能块,可通过控制器直接读取Radioline无线系统的状态和诊断参数。

比如,可读取各无线站点的信号强度和故障状态以及各I/O模块的过程数据。状态信息直接传输至控制系统,所有传入参数都可得到快速响应。在大力扩展系统的同时确保经济高效的I/O数据长距离传输是公用事业公司和当地主管机构面临的一大挑战。例如,泵站、管道和信号架等都面临此问题。Radioline无线通信系统无需费时费力的布线工作即可连接多达250个站点, 并轻松将I/O数据集成入Modbus控制器。无线主站接收到Modbus地址后,利用内置的串口通过Modbus/RTU连接至控制器。整个无线网络用一个Modbus从站地址表示,从而轻松读写传感器/执行器的信息。每个网段最多可带99个输入模块地址。

如需下载新功能块,请访问Radioline产品页,选择“下载”选项卡。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻