新闻概述

用于光伏系统的可靠并网控制

2016/07/12

用于并网控制的控制柜  

DNO Control控制柜实现可靠的并网控制

菲尼克斯电气提供的新型DNO Control控制柜包含配合完美的软硬件组件,可在网络接入点对光伏系统发电量进行灵活控制。

基于控制器的控制柜大大简化了供电管理解决方案的创建工作。该控制柜支持多种接口,具有极高的灵活性。因此无需额外的通信网关。此外,该控制柜还可控制分布式混合发电系统。各种发电技术,如风力发电、光伏发电和蓄能发电,可互相组合。分布式可再生能源发电占比稳步提高,对配电网络稳定性的影响也越来越大。因此,电网运营商要求系统运营商提供基于网络接入点的供电管理功能,作为其技术连接条件之一。这些条件还包括允许电网运营商远程调节有功和无功功率以及基于并网接入点的网络参数进行调控等。菲尼克斯电气提供DNO Control控制柜,实现灵活可靠的并网控制。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻