新闻概述

适于楼宇基础设施的控制器

2017/03/27

ILC 2050 BI IoT控制器  

ILC 2050 BI IoT控制器

采用菲尼克斯电气的ILC 2050 BI IoT控制器,可实现楼宇基础设施、数据中心和分布式系统的全面自动化。

该控制器接口丰富,并支持多种协议。通过标准化各类型的数据,内置IoT框架实现了基于IoT的过程和管理服务自动化,是对传统楼宇管理系统的一大突破。因此无论来自哪家制造商,采用何种通信协议,各种传感器和执行器都可轻松连接;同时,对于工业4.0而言,数据点都可转换为通用信息对象。菲尼克斯电气Inline I/O模块化系统可调节IoT控制器的功能以适应相关应用。IoT Framework包括多种连接现场级系统的通信驱动程序。所连设备和数据在标准化后可为整个系统使用。通过Supervisor可创建基于PC的上级环境,用于可视化和组态。从而,高效组态跨地区的站点。许可模式灵活,所有许可均能随时扩展。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻