新闻概述

提高EtherNet/IP网络可用性的新型交换机

2016/08/02

带千兆光电复用端口的管理型交换机  

带千兆光电复用端口的管理型交换机

菲尼克斯电气全新的FL SWITCH 7000系列管理型交换机可在高等级的千兆网络中集成DLR冗余功能,提高Ethernet/IP控制系统的可用性。

该系列交换机提供多达四个千兆光电复用端口(SFP或RJ45),大大提高光纤和铜缆混合组网的灵活性。通过这四个光纤连接可实现灵活的应用,既可建立DLR网络的两个连接,又可实现与高等级3层网络的冗余耦合。配套的各种SFP光模块,可轻松实现多模光纤传输和长达80千米的单模光纤传输。这个系列的交换机适合作为生产网络与自动化系统之间的接口或用在需要转换传输介质的场合。 支持RSTP和DLR协议,确保整个系统实现可靠的冗余。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻