新闻概述

PROFINET云系统轻松实现分布式自动化

2016/05/20

云耦合器和云控制器  

全新的PROFICLOUD系统轻松实现跨区域通信

菲尼克斯电气全新的PROFICLOUD系统可轻松实现全球范围内设备与系统间的安全通信和监控。

PROFINET标准与PROFICLOUD服务的组合为自动化开拓了全新的领域。该系统包括耦合器、控制器、PROFICLOUD许可和PROFICLOUD服务。用户可在常规开发环境中创建自动化网络,安装超便捷。PROFICLOUD耦合器在本地安装,通过互联网将本地PROFINET网络与PROFICLOUD连接起来。分布式站点可利用支持PROFICLOUD的控制器通过互联网连接到云。分布式设备在PROFINET网络中作为本地设备使用,无需进一步的配置或编程。TLS(传输层安全协议)加密确保数据安全。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻