新闻概述

EN ISO 13849与EN 62061安全标准的合并工程已暂停

2016/05/20

功能安全  

IEC/ISO 17305国际标准化工程已暂停另候通知。

IEC/ISO 17305国际标准化工程已暂停另候通知。该工程旨在合并EN ISO 13849与EN 62061两个功能安全标准。

由于仍存在一些尚待解决的问题,标准化工程无法达成预期目标而不得不暂停。

与此同时,EN ISO 13849-1标准得到了进一步发展。该标准颁布实施已近十年,即将公布的修订版将大大提高该标准的可读性和使用性。而现有的相关安全控件需要重新评估。主要的变更具体如下:

  • 确定性能水平(PL)时,需考虑危险事件的发生概率
  • 简化了决定安全控件输出部分性能水平的程序
  • 使用标准部件时的有关安全嵌入式软件(SRESW)的规定
  • 将4类平均无危险故障时间(MTTFD)的上限值提高到2500年
  • 2类测试通道的测试频率和质量

菲尼克斯电气是您在功能安全方面的专业合作伙伴。更多基础知识、安全标准、应用示例以及该领域的产品和服务详情,请访问我们的技术页面。


菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻