新闻概述

采用SafetyBridge技术的Axioline F I/O系统

2016/05/30

适用于Axioline F I/O系统的SafetyBridge模块  

Axioline F同样支持SafetyBridge技术

Axioline F I/O系统可轻松灵活地实现安全应用。

基于SafetyBridge技术的SafetyBridge­-I/O模块记录和输出安全信号。SafetyBridge技术是网络安全解决方案,无需使用安全控制器,通过自动化网络即可实现。因此,安全模块可与非安全I/O模块一起分散部署在各种标准控制系统网络的任何位置。该技术安全完整性可达SILCL 3,性能等级可达PL e。使用免费SAFECONF组态软件,通过鼠标拖放即可组态安全功能。


南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

RSS聚合新闻


RSS聚合新闻